This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:CM 引脚输出的精度是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190130/lm5117-what-is-the-accuracy-of-the-output-of-the-cm-pin

器件型号:LM5117

使用 LM5117作为电池充电器。  CM 输出引脚的失调电压和精度(或容差)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan  

    数据表中提到了这一点。 增益变化+/-15%、最大偏移为120mV

    -Eric Lee