This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:电源正常引脚-灌电流能力

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190132/tps54160-power-good-pin---sinking-capability

器件型号:TPS54160

尊敬的 TI:

根据 TPS54160的数据表、通过 PWRGD (电源正常)引脚的最大绝对电流为10mA。

数据表 第8.3.17节"电源正常"(PWRGD 引脚)描述了:  
一旦 VIN 输入电压大于1.5V、PWRGD 处于定义的状态、但此时灌电流能力减弱。 当 VIN 输入电压接近3V 时、PWRGD 将实现全电流灌电流能力。

VIN = 1、5V 时、灌电流能力降低了多少? 最大建议电流是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们尚未测试 Vin<3V 时的灌电流能力限制、因此无法为您提供可靠的值。

    确定 PGOOD 功能在降低输入电压时是否适合您的最佳方法是在您的应用中测试此功能。

    这可以通过该器件的 EVM 来实现。

    谢谢