This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:LM5163-Q1不稳定电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190133/lm5163-q1-lm5163-q1-unstable-voltage

器件型号:LM5163-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5163

您好!

我将 LM5163直流/直流转换器用于12V 输出电压。

但我面临的问题是、电压随着输入电压(20V-60V)的增加而降低。

下面是 TI-WEBench 上仿真的电路

Cboot:2.2nF

L1:82uH

RR:374k

CR:1.2nF

CAC:47pF

Rfbt:453k

Rfbb:49.9K

Ron:59K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输出电压随输入电压变化多少?

    您在输出上有多少负载?

    您能否提供 SW 节点上电压的"范围"?

    您能否提供 PCB 布局的图像?

    谢谢