This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-EVM:不枚举 USB 2.0

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65982-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189493/tps65982-evm-usb-2-0-will-not-enumerate

器件型号:TPS65982-EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65987TPS65987EVM

我有一个 USB 2.0器件通过接头引脚连接到 TPS65982-EVM 上的多路复用器、但未成功枚举 USB 2.0总线。 我一直在尝试使用 TI TPS6598X 应用自定义工具通过 I2C 将 TPS65982配置为源和 UFP (这将是唯一使用的配置)。 我看到的错误消息是:

[23944.521109] USB 1-1:使用 xhci_hcd 的新型低速 USB 器件编号120
[23944.653304] USB 1-1:器件描述符读取/64、错误-71
[23944.893202] USB 1-1:器件描述符读取/64、错误-71
[23945.129245] USB 1-1:使用 xhci_hcd 的新型低速 USB 器件编号121
[23945.257233] USB 1-1:器件描述符 READ/64、错误-71
[23945.497129] USB 1-1:器件描述符 READ/64、错误-71
[23945.605456] USB USB1-port1:尝试重启电源
[23946.017136] USB 1-1:使用 xhci_hcd 的新低速 USB 器件编号122
[23946.017785] USB 1-1:器件未响应设置地址。
[23946.225741] USB 1-1:器件对设置地址无响应。
[23946.433127] USB 1-1:器件不接受地址122、错误-71
[23946.569230] USB 1-1:使用 xhci_hcd 的新型低速 USB 器件编号123
[23946.569876] USB 1-1:器件对设置地址无响应。
[23946.777523] USB 1-1:器件对设置地址无响应。
[23946.985190] USB 1-1:设备不接受地址123、错误-71
[23946.985442] USB USB1-port1:无法枚举 USB 设备

请提供配置或一些建议、以了解我接下来应该尝试的操作。 一如既往的感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将在  2023年1月25日星期三之前对此进行调查。 感谢您的耐心等待!

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    您是否使用 GUI 配置器件、是否可以确保使用最新的固件补丁?

    您使用 TPS65982有什么具体原因吗? 这是一款 NRND 器件、我们现已推出 TPS65987!

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon -

    我看到 TPS65982随时可用、用于类似的应用、并且应该执行必要的功能。 我还购买了 TPS65987EVM、因此我上面的问题也将与该器件相关。

    我正在 Aardvark I2C 端口上使用 TPS6598x 应用程序自定义工具。 您能告诉我最新的固件是什么以及在哪里可以找到它吗?

    谢谢!

    --

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    [引用 userid="384999" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189493/tps65982-evm-usb-2-0-will-not-enumerate/4483214 #4483214"]我发现 TPS65982随时可用、可用于类似的应用、并应执行必要的功能。 我还购买了 TPS65987EVM、因此我上面的问题也将与该器件相关。[/QUERP]

    由于我们已将其转移到 NRND 器件、我建议使用 TPS65987、因为该器件在未来将受到更多关注和支持!

    此器件的最新固件是 FW Verion 0001.12.11。 当您为 TPS65982器件加载新项目时、可以在 GUI 中看到这一点。

    TPS65987的最新固件版本:f707.10.10

    此外、请确保您配置的 I2C 地址与电路板上的地址相同。

    TPS65982:

    TPS65987:

    非常尊重、

    Brandon Beader