This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:电流和平均电流值始终为零;收到具有过时存储器映射的 BQ34Z100 EVM

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQEVSW, BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169673/bq34z100evm-current-and-average-current-value-is-always-zero-received-a-bq34z100-evm-with-outdated-memory-map

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ34Z100-G1BQEVSWBQSTUDIOEV2400

您好!

我正在尝试使用 TI 的 BQ34Z100 /BQ34Z100-G1 ESP32作为主机微控制器来开发电池监控系统(通过 I2C 与 IC 通信)。


为了进行评估、我使用的是通过 I2C 连接到 ESP32的 BQ34Z100 EVM。

使用的电池是一个3.3V 锂离子电池、并联了2节电池。 容量为3000mAh、能量为11.1Wh。  

BQ34Z100 EVM 是从 DigiKey 购买的。 未购买 EV2300/2400模块。

发现 BQ34Z100 EVM 包含的数据闪存存储器映射与 BQ34Z100/BQ34Z100-G1的最新数据表中的数据闪存存储器映射不匹配。

在 TI 的论坛上,我们发现 DigiKey 提供的 EVM 或 IC 已经过时。 以下链接确认相同。
链接1
链接2.
链接3.
链接4.

此外、我们还在同一论坛帖子中保留了与我们拥有的过时 EVM 相匹配的数据表。
请参阅随附的数据表以及此帖子。 TI 网站上的最新数据表对于解决查询不会有用。
e2e.ti.com/.../7318.slusau1b.pdf

连接图:


(二

在对我们使用的电池进行必要的 EVM w.r.t 配置后、观察到以下情况。

标准数据命令(表2,页码 10):

  1.  始终如一地读取电池电压和温度、而不会出现任何问题。
  2. 充电状态、剩余电量、完全充电容量等参数会给出一些数据、但不准确。 这些数据可能不是由于我们没有执行任何完整的学习周期。

标准数据命令的平均电流 Control()子命令的当前参数始终为0。 (即使在万用表中指示电流为300mA 时也是如此)。 处于密封和非密封状态。

查询:

在什么情况下、电流可能变为零。 我们如何解决此问题?

(二

所做的配置

我已通过指定数据闪存和数据、扩展数据命令的输出中的所有值(从器件列中的值)、添加了对 BQ34Z100 EVM 所做的所有配置

BQ34Z100 EVM 中未执行电流或电压校准

 

注意:以下表格取自与我们拥有的 EVM 相匹配的数据表。

标准数据命令

 

名称

命令代码

单位

密封访问

非密封访问

从器件获取的值

control()

CNTL

0x00 / 0x01

不适用

R/W

R/W

StateOfCharge ()

SoC

0x02/0x03

%

R

R

59.

重新生成 Capacity ()

客户经理

0x04 / 0x05

毫安时

R

R

1733.

FullChargeCapacity()

FCC

0x06/0x07

毫安时

R

R

2945.

电压()

电压

0x08/ 0x09

MV

R

R

3586

AverageCurrent()

阿尔

0x0A / 0x0B

mA

R

R

0

温度()

温度

0x0C/0x0d

0.1°K

R

R

3006.

flags()

标志

0x0E/0x0F

不适用

R

R

1

MFR 日期

日期

0x6b / 0x6c

不适用

R

R

0

MFR 名称长度

适合本国的市场准入

0x6d

不适用

R

R

11.

MFR 名称

名称

0x6e-0x78

不适用

R

R

器件化学成分长度

CHEML

0x79

不适用

R

R

器件化学特性

化学

0x7A-0x7d

不适用

R

R

狮子

序列号

SERNUM

0x7E/0x7f

不适用

R

R

256

 

control()子命令

CNTL 函数

CNTL 数据

密封访问

说明

从器件获取的值

CONTRAL_STATUS

0x0000

是的

报告 DF 校验和的状态、例如、它。

24579

DEVICE_TYPE

0x0001

是的

报告器件类型0x0541 (表示 bq34z100)

固件版本

0x0002

是的

报告设备类型上的固件版本

6.

HW_VERSION

0x0003

是的

报告设备类型的硬件版本

128

RESET_DATA

0x0005

返回复位数据

Previ_MACWRITE

0x0007

返回以前的 MAC 命令代码

Chem_ID

0x0008

是的

报告 Impedance Track 配置的化学标识符

0x0107

Board_offset

0x0009

强制器件测量和存储电路板偏移

0

CC_OFFSET

0x000A

强制器件测量内部 CC 偏移

-1222.

CC_OFFSET_SAVE

0x000B

强制器件存储内部 CC 偏移

Df_version

0x000C

是的

报告器件上的数据闪存版本

SET_FULLSLEEP

0x0010

将控制寄存器中的[FULLSLEEP]位设置为1

static_Chem_CHKSUM

0x0017

是的

计算化学校验和

电流

0x0018

是的

返回测量仪表测量的瞬时电流

0

密封

0x0020

将器件置于密封访问模式

IT_ENABLE

0x0021

启用 Impedance Track 算法

CAL_ENABLE

0x002D

切换校准模式

复位

0x0041

强制对 bq34z100进行完全复位

EXIT_CAL

0x0080

退出校准模式

ENTER_CAL

0x0081

进入校准模式

OFFSET_CAL

0x0082

报告校准模式下的内部 CC 偏移

 

扩展数据命令

 

名称

命令代码

单位

密封访问(1)、(2)

非密封访问(1)、(2)

从器件获取的值

ATRATE ()

0x10/0x11

mA

R /W

R /W

AtRate Time ToEmpty (属性时间)()

ARTTE

0x12/0x13

分钟

R

R

无可用容量()

NAC

0x14/0x15

毫安时

R

完全可用容量()

FAC

0x16/0x17

毫安时

R

R

待耗费时间()

TTE

0x18/0x19

分钟

R

时间轮辋牵引力()

TTF

0x1A/0x1b

分钟

R

R

标准电流()

SI

0x1C/0x1d

mA

R

R

待机待机时间(待机时间)

STTE

0x1E/0x1f

分钟

R

R

最大负载电流()

MLI

0x20/0x21

mA

R

R

MaxLoad Time ToEmpty (最大加载时间)()

MLTTE

0x22/0x23

分钟

R

R

可用能源()

AE

0x24/0x25

10毫时

R

R

AveragePower ()

AP

0x26/0x27

10mW

R

R

TTEatConstantPower ()

TECP

0x28/0x29

分钟

R

R

内部温度()

INTTEMP

Ox2a /0x2b

0.1°K

R

R

3004.

周期计数()

抄送

0x2C/0x2D

计数

R

R

0

状态运行状况()

SOH

Ox2e /0x2F

%/num

R

R

充电电压()

CHGV

0x30/0x31

MV

R

R

4600

充电电流()

CHGI

0x32/0x33

mA

R

R

1500

PassedCharge ()

PCHG

0x34/0x35

毫安时

R

R

多道()

Dodo

0x36/0x37

十六进制#

R

R

自解充电电流

SDSG

0x38/0x39

mA

R

R

0

PackConfiguration (封装配置)()

PKCFG

0x3A/0x3b

不适用

R

R

16767

设计能力()

DCAP

0x3C/0x3D

毫安时

R

R

3000

DataFlashClass ()(2)

DFCLS

0x3E

不适用

不适用

R /W

DataFlashBlock ()(2)

DFBLK

0x3F

不适用

R /W

R /W

身份验证()/BlockData ()

a /DF

0x40...0x53

不适用

R /W

R /W

验证校验和()/BlockData ()

ACK/DFD

0x54

不适用

R /W

R /W

BlockData (时钟数据)()

DFD

0x55...0x5f

不适用

R

R /W

BlockDataChecksum ()

DFDCKS

0x60

不适用

R /W

R /W

BlockDataControl (块数据控制)()

DFDCNTL

0x61

不适用

不适用

R /W

DeviceNameLength (设备名称长度)()

DNAMELEN

0x62

不适用

R

R

设备名()

名字

0x63...0x69

不适用

R

R

保留

RSVD

0x6a...0x7f

不适用

R

R



数据闪存参数



类别

子类 ID

子类

偏移

名称

数据类型

最小值

最大值

默认值

单位

从器件获取的值

配置

2.

安全性

0

OT Chg

I2

0

1200

550

0.1°C

550

配置

2.

安全性

2.

OT Chg Time

U1

0

60

2.

S

2.

配置

2.

安全性

3.

OT Chg 恢复

I2

0

1200

500

0.1°C

500

配置

2.

安全性

5.

OT DSG

I2

0

1200

600

0.1°C

600

配置

2.

安全性

7.

OT DSG 时间

U1

0

60

2.

S

2.

配置

2.

安全性

8.

OT DSG 恢复

I2

0

1200

550

0.1°C

550

配置

32

充电抑制配置

0

CHG 抑制温度低

I2

-400

1200

0

0.1°C

0

配置

32

充电抑制配置

2.

CHG 抑制温度高

I2

-400

1200

450

0.1°C

450

配置

32

充电抑制配置

4.

温度油液

I2

0

100

50

0.1°C

50

配置

34

充电

0

挂起低温

I2

-400

1200

-50.

0.1°C

-50.

配置

34

充电

2.

挂起高温

I2

-400

1200

550

0.1°C

550

配置

36.

充电终止

0

锥形电流

I2

0

1000

100

mA

100

配置

36.

充电终止

2.

最小锥形容量

I2

0

1000

25

0.01mAh

25

配置

36.

充电终止

4.

电池锥形电压

I2

0

1000

100

MV

100

配置

36.

充电终止

6.

当前锥形窗口

U1

0

60

40

S

40

配置

36.

充电终止

7.

TCA 设置%

I1.

-1

100

99

%

99

配置

36.

充电终止

8.

TCA 清除百分比

I1.

-1

100

95

%

95

配置

36.

充电终止

9.

FC 设置%

I1.

-1

100

100

%

100

配置

36.

充电终止

10.

FC 清除百分比

I1.

-1

100

98

%

98

配置

36.

充电终止

11.

DODatEOC 增量 T

I2

0

1000

100

0.1°C

100

配置

48

数据

0

REM 顶盖报警

I2

0

700

100

毫安时

100

配置

48

数据

8.

初始待机

I1.

-256

0

-10

mA

-10

配置

48

数据

9.

初始 MaxLoad

I2

-32767

0

-500

mA

-500

配置

48

数据

13.

制造日期

U2

0

65535

0

生产日期代码

0

配置

48

数据

15.

序列号

H2

0000

FFFF

1

数字

1

配置

48

数据

17.

周期计数

U2

0

65535

0

计数

0

配置

48

数据

19.

CC 阈值

I2

100

32767

900

毫安时

2900

配置

48

数据

21.

设计容量

I2

0

32767

1000

毫安时

3000

配置

48

数据

23

设计能源

I2

0

32767

5400

MWH/CWH

11100




类别

子类 ID

子类

偏移

名称

数据类型

最小值

最大值

默认值

单位

从器件获取的值

配置

48

数据

25

SOH 负载电流

I2

-32767

0

-400

mA

-400

配置

48

数据

27.

TDD SOH 百分比

I1.

0

100

90

%

90

配置

48

数据

28.

电池充电电压 T1-T2

U2

0

4600

4200

MV

4600

配置

48

数据

30

电池充电电压 T2-T3

U2

0

4600

4200

MV

4600

配置

48

数据

32

电池充电电压 T3-T4

U2

0

4600

4100

MV

4600

配置

48

数据

34

充电电流 T1-T2

U1

0

100

10.

DES CAP 的百分比

10.

配置

48

数据

35.

充电电流 T2-T3

U1

0

100

50

DES CAP 的百分比

50

配置

48

数据

36.

充电电流 T3-T4

U1

0

100

30

DES CAP 的百分比

30

配置

48

数据

37.

JEITA T1

I1.

-128

127.

0

°C

0

配置

48

数据

38.

JEITA T2

I1.

-128

127.

10.

°C

10.

配置

48

数据

39.

JEITA T3

I1.

-128

127.

45.

°C

45.

配置

48

数据

40

JEITA T4

I1.

-128

127.

55

°C

55

配置

48

数据

41.

ISD 电流

I2

0

32767

10.

HourRate

10.

配置

48

数据

43.

ISD 电流滤波器

U1

0

255.

127.

-

127.

配置

48

数据

44.

最小 ISD 时间

U1

0

255.

7.

小时

7.

配置

48

数据

45.

设计能源规模

U1

1

10.

1

仅限1或10

1

配置

48

数据

46.

器件名称

S9.

X

X

bq34z100

-

bq34z100

配置

48

数据

55

制造商名称

S12.

X

X

德州仪器

-

德州仪器

配置

48

数据

67

器件化学特性

S5

X

X

狮子

-

狮子

配置

49

放电

0

SOC1设置阈值

U2

0

65535

150

毫安时

150

配置

49

放电

2.

SOC1清除阈值

U2

0

65535

175.

毫安时

175.

配置

49

放电

4.

SOCF 设置阈值

U2

0

65535

75

毫安时

75

配置

49

放电

6.

SOCF 清除阈值

U2

0

65535

100

毫安时

100

配置

49

放电

9.

电池 BL 设置电压阈值

I2

0

5000

2800

MV

2800

配置

49

放电

11.

电池 BL 设定电压时间

U1

0

60

2.

S

2.

配置

49

放电

12.

电池 BL 清零电压阈值

I2

0

5000

2900

MV

2900

配置

49

放电

14.

电芯 BH 设置电压阈值

I2

0

5000

4300

MV

4300

配置

49

放电

16.

电池 BH 设置电压时间

U1

0

60

2.

S

2.

配置

49

放电

17.

电芯 BH 清零电压阈值

I2

0

5000

4200

MV

4200

配置

56.

制造商数据

0

包装批次代码

H2

0

0xFFFF

0000

-

0



类别

子类 ID

子类

偏移

名称

数据类型

最小值

最大值

默认值

单位

从器件获取的值

配置

56.

制造商数据

2.

PCB 批次代码

H2

0

0xFFFF

0000

-

0

配置

56.

制造商数据

4.

固件版本

H2

0

0xFFFF

0000

-

0

配置

56.

制造商数据

6.

硬件版本

H2

0

0xFFFF

0

-

0

配置

56.

制造商数据

8.

单元格修订

H2

0

0xFFFF

0

-

0

配置

56.

制造商数据

10.

DF 配置版本

H2

0

0xFFFF

0

-

0

配置

57.

完整性数据

6.

静态化学 DF 校验和

H2

00x7fff

0x75F2

0

-

0

配置

59.

寿命数据

0

使用寿命最高温度

I2

0

14:00

300

0.1°C

310

配置

59.

寿命数据

2.

使用寿命最低温度

I2

-600

14:00

200

0.1°C

200

配置

59.

寿命数据

4.

使用寿命最大 Chg 电流

I2

-32767

32767

0

mA

0

配置

59.

寿命数据

6.

使用寿命最大 DSG 电流

I2

-32767

32767

0

mA

0

配置

59.

寿命数据

8.

使用寿命最大电池组电压

I2

0

32767

3200

MV

4370

配置

59.

寿命数据

10.

终身最小电池组电压

I2

0

32767

3500

MV

2858.

配置

60

使用寿命温度样本

0

寿命闪存计数

U2

0

65535

0

-

7.

配置

64

寄存器

0

包配置

H2

0

0xFFFF

0x0161

-

16767

配置

64

寄存器

2.

电池组配置 B

H1

0

0xFF

0xFF

Flgs

255.

配置

64

寄存器

3.

电池组配置 C

H1

0

0xFF

0x30

Flgs

48

配置

64

寄存器

4.

LED_Comm 配置

H1

0

0xFF

0x00

Flgs

0

配置

64

寄存器

5.

警报配置

H2

0

0xFFFF

0x0000

Flgs

0

配置

64

寄存器

7.

串联电池节数

U1

1

100

1

-

1

配置

66

寿命分辨率

3.

LT 更新时间

U2

0

65535

60

S

配置

67

LED 显示屏

0

LED 保持时间

U1

0

255.

4.

S

4.

配置

68

电源

0

闪存更新正常电压电芯电压

I2

0

4200

2800

MV

2800

配置

68

电源

2.

休眠电流

I2

0

100

10.

mA

10.

配置

68

电源

11.

完全睡眠等待时间

U1

0

255.

0

S

5.

系统数据

58.

制造商信息

0-31.

制造商信息块0-31

H1

0

FF

00

-

0

电量监测

80

IT 配置

0

负载选择

U1

0

255.

1

-

1

电量监测

80

IT 配置

1

加载模式

U1

0

255.

0

-

0

电量监测

80

IT 配置

21.

最大分辨率系数

U1

0

255.

15.

数字

15.

电量监测

80

IT 配置

22.

最小分辨率系数

U1

0

255.

3.

数字

3.








类别

子类 ID

子类

偏移

名称

数据类型

最小值

最大值

默认值

单位

从器件获取的值

电量监测

80

IT 配置

25

RA 滤波器

U2

0

1000

500

-

500

电量监测

80

IT 配置

42.

快速 Qmax 启动 DOD %

U1

0

255.

92

%

92

电量监测

80

IT 配置

43.

快速 Qmax 结束 DOD %

U1

0

255.

96

%

96

电量监测

80

IT 配置

44.

快速 Qmax 启动电压增量

I2

0

4200

200

MV

200

电量监测

80

IT 配置

67

电池端接电压

I2

2500

3700

3000

MV

2500

电量监测

80

IT 配置

69

电池端接电压增量

I2

0

4200

50

MV

50

电量监测

80

IT 配置

72.

仿真 RES 放松时间

U2

0

65534

200

S

200

电量监测

80

IT 配置

76.

用户速率- mA

I2

-32767

32767

0

mA

0

电量监测

80

IT 配置

78

用户速率- mW/CW

I2

-32767

32767

0

MW/CW

0

电量监测

80

IT 配置

80

保留容量- mAh

I2

0

9000

0

毫安时

0

电量监测

80

IT 配置

82.

保留能源

I2

0

14000

0

MWH/CWH

0

电量监测

80

IT 配置

86

最大比例反向网格

U1

0

15.

4.

4.

电量监测

80

IT 配置

87

Cell Max Delta V

U2

0

65535

200

MV

200

电量监测

80

IT 配置

89

电芯最小压差 V

U2

0

65535

0

MV

0

电量监测

80

IT 配置

91.

最大 SIM 速率

U1

0

255.

2.

C/速率

2.

电量监测

80

IT 配置

92

最小 SIM 速率

U1

0

255.

20.

C/速率

20.

电量监测

80

IT 配置

93

RA 最大增量

U2

0

32767

44.

44.

电量监测

80

IT 配置

95

Qmax 最大增量%

U1

0

100

5.

毫安时

5.

电量监测

80

IT 配置

96

Cell DeltaV Max Delta

U2

0

65535

10.

MV

10.

电量监测

80

IT 配置

102.

快速启动 SOC

U1

0

100

10.

%

10.

电量监测

80

IT 配置

107.

充电 HYS 电压偏移

I2

0

2000年

40

MV

40

电量监测

81.

电流阈值

0

DSG 电流阈值

I2

0

2000年

60

mA

60

电量监测

81.

电流阈值

2.

CHG 电流阈值

I2

0

2000年

75

mA

75

电量监测

81.

电流阈值

4.

退出电流

I2

0

1000

40

mA

40

电量监测

81.

电流阈值

6.

DSG 放松时间

U2

0

8191

60

S

60

电量监测

81.

电流阈值

8.

放松时间

U1

0

255.

60

S

60

电量监测

81.

电流阈值

9.

放松时间

U1

0

63.

1

S

1

电量监测

81.

电流阈值

10.

最大红外校正

U2

0

1000

400

MV

400

电量监测

82.

状态

0

Qmax Cell 0

I2

0

32767

1000

毫安时

3000

电量监测

82.

状态

2.

周期计数

U2

0

65535

0

-

0

电量监测

82.

状态

4.

更新状态

H1

0x00

0x06

0x00

-

4.

电量监测

82.

状态

5.

Chg Term 下的电芯 V

I2

0

5000

4200

MV

4200




类别

子类 ID

子类

偏移

名称

数据类型

最小值

最大值

默认值

单位

从器件获取的值

电量监测

82.

状态

7.

平均 I 上次运行

I2

-32768

32767

-299

mA

-299

电量监测

82.

状态

9.

平均 P 上次运行

I2

-32768

32767

-1131

MW/CW

-1131

电量监测

82.

状态

11.

电芯增量电压

I2

-32768

32767

2.

MV

2.

电量监测

82.

状态

15.

t RISE

I2

0

32767

0

-

0

电量监测

82.

状态

17.

t 时间常数

I2

0

32767

32767

32767

OCV 表

83.

OCV 表

0

化学 ID

H2

0

0xFFFF

0107

-

0107

RA 表

88

数据

0-31.

Cell0 R_A 表

请参阅注释

1

RA 表

89

数据

0-31.

xCell0 R_A 表

请参阅注释

1

校准

104.

数据

0

CC 增益(注4)

F4

1.00E-01

4.00E+01

0.47095

数字

10.

校准

104.

数据

4.

CC Delta 注释4)

F4

2.98E+04

1.19E+06

5.595e5.

数字

10.

校准

104.

数据

8.

CC 偏移(注4)

I2

-32768

32767

-1200

数字

-1222.

校准

104.

数据

10.

电路板偏移(注释4)

I1.

-128

127.

0

数字

0

校准

104.

数据

11.

内部温度偏移

I1.

-128

127.

0

0.1°C

0

校准

104.

数据

12.

外部温度偏移

I1.

-128

127.

0

0.1°C

0

校准

104.

数据

13.

电池组 V 偏移

I1.

-128

127.

0

MV

0

校准

104.

数据

14.

分压器

U2

0

65535

5000

MV

5000

校准

107.

电流

1

死区

U1

0

255.

5.

mA

5.

安全性

112

代码

0

密封至未密封

H4.

0

FFFFFFFF

36720414

-

安全性

112

代码

4.

未密封至满

H4.

0

FFFFFFFF

FFFFFFFF

-

安全性

112

代码

8.

AUHEN 键3

H4.

0

FFFFFFFF

01234567

-

安全性

112

代码

12.

AUHEN 键2

H4.

0

FFFFFFFF

89ABCDEF

-

安全性

112

代码

16.

AUHEN 键1

H4.

0

FFFFFFFF

FEDCBA98

-

安全性

112

代码

20.

AUTHEN Key0

H4.

0

FFFFFFFF

76543210

-








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 bqStudio/bqEVSW 检查此类问题。 读取电流是非常基本的操作、不会有问题。

    我还建议将固件更新到 bq34z100-G1以利用更新。

    非 G1固件不支持命令0x10报告瞬时电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4931" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169673/bq34z100evm-current-and-average-current-value-is-always-zero-received-a-bq34z100-evm-with-outdated-memory-map/4400516 #4400516")我建议使用 bqStudio/bqEVSW 检查此类问题。 读取电流是非常基本的操作、不会有问题。[/quot]

    目前、我没有配备 EV2300/ EV2400、它使我能够连接 BQStudio/BQEVSW。

    [引用 userid="4931" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169673/bq34z100evm-current-and-average-current-value-is-always-zero-received-a-bq34z100-evm-with-outdated-memory-map/4400516 #4400516"]非 G1固件不支持命令0x10来报告瞬时电流

    感谢您的确认。


    但是、下面的所有参数也是零。
    1.标准命令中的"平均电流"

    来自数据闪存的寿命数据(子类 ID:59)
    2."寿命最大 Chg 电流"
    3."寿命最大 DSG 电流"





    EVM 快速入门指南(适用于48V 电池配置)中的这张图像对于负载和充电器连接也不是很清楚。 这让我想知道我在 EVM 中是否存在电池、负载连接或跳线配置方面的任何问题。

    FYR、我没有使用上图中提到的任何类型的保护电路。

    重新连接我的连接图以供参考、



    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些建议

    1.从0x08寄存器中读取4个字节并检查最后2个字节。 检查返回的十六进制字节值

    2.验证 Current->Deadband 参数是否设置为低于负载电流

    3.验证是否遵循了文档中的所有"设计步骤"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出的宝贵建议。

    结果:

    1. 从0x08读取4个字节时、最后2个字节仍然为我提供2个0字节。 相比之下、当我使用相同的方法读取其他一些参数(例如 n th 参数)时、它会为我提供表中下一个参数(例如(n+1) th 参数)的值。 因此、电流仍然为零。

    2. Current->Deadband 参数被设定为5mA、而连接的负载大约为300mA。  

    3. 我已经多次执行"设计步骤" 。 但是、我认为如果没有太多配置、电压和电流会显示出相对值、对吧?

      我还附加了已在整个 DataFlash 中配置的所有值以供参考。 第一个帖子中所有表的最后一列包含在 BQ34Z100EVM 中配置的值。 我认为 这些配置中的任何差异都可以从这种情况中找到。

    请提供建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对此表示高度赞赏。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电池组配置中的 CAL_EN 被置位。 我认为它不会影响电流读数、但这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试过、但没有产生影响。 我们计划购买 EV2400来将 EVM 与 bqStudio 连接。  

    但是、您/任何人能否保证将固件更新到最新的 G1版本可以解决 当前的读取问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sethu、

    当前读取问题与固件更新无关。 读取电流是一项非常基本的操作。 检查感测电阻两端的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题与 BQ34Z100 EVM 的过时固件有关。

    我必须购买 EV2400转换器、并将 BQ34Z100 IC 的固件更新为 G1固件。 然后问题得到解决。

    现在、我能够读取充电、放电电流值、还获得了更新的 DataFlash 存储器映射。