This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1:12V 应用

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28951, UCC2895, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184799/ucc28951-q1-ucc28951-q1-12v-application

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28951UCC2895TL431

您好!

我想通过隔离式 DCDC 转换器从另一个12V 电池为12V 电池充电。 我需要500W 的高效率、因此我想使用相移拓扑。

输入电压范围为11V 至16V。 UCC28951-Q1是否可用于此类应用?  理论上、GaN FET 可与正确的栅极驱动器搭配使用、尺寸为n´t Ω 吗?

提前感谢、致以诚挚的问候。