This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:LM5149-Q1

Guru**** 2557990 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1, LM25149-Q1, LM5148-Q1, LM5149-Q1EVM-400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189396/lm5149-q1-lm5149-q1

器件型号:LM5149-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25149-Q1LM5148-Q1

大家好、正如您在原型设计之前所知、正确工作的仿真总是更好的。 目前不提供 LM5149-Q1的 SPICE 模型。 ıt 的 PSpıce 不包含在 TI 的 μ m 中。 请给我提供 SPICE 模型吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、由于空间限制应用的原因、我想在 LM5149-Q1数据表中应用设计4–双相400kHz 20A 同步降压稳压器。 原理图在第52页给出。  如果我使用无源 EMI 滤波器而不是有源 EMI 滤波器、应该将初级和次级 IC 的5个引脚(INJ、SEN、AEFVDDA、AVSS、REFAGND)接地。

    在该双相配置中、IC 的 EN 引脚会发生什么情况。 我是否应该将它们连接到 VIN 引脚?

    对于单个 IC 操作、可以 设计数据表第48页中提供的3–高效440kHz 同步降压稳压器。 REFAGND 引脚连接到 AEF 感测点。 AEF 感应点的含义是什么。 将它们连接在一起的最佳点在哪里? 对于双相操作,将要连接的点是相同的?

    www.ti.com/.../lm5149-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riza:

    LM5149-Q1 PSPICE 模型即将发布。

    同时、您可以使用 LM25149-Q1 PSPICE 模型。 但是、PSPICE 模型不支持双相。

    如果您使用无源 EMI 滤波器、则可以使 AEF 节点保持浮动。 大多数节点可以进行 GNDed、而不是 AEFVDDA。

    您还可以考虑不带 AEF 的 LM5148-Q1、该器件将很快发布。

    关于 AEF GND、请查看 LM5149-Q1EVM-400布局(EVM 用户指南中的图像)。

    本质上、GND 应靠近输入 GND、并远离 PGND 和任何有噪声的 GND 节点。


    EN 引脚可以连接在一起、也可以在第二相使用相同的 EN 电阻分压器。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这对您有很大帮助。

    此致、