This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:PCN 20221216006.1焊盘图案

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187138/tps40210-land-pattern-for-pcn-20221216006-1

器件型号:TPS40210

大家好、

我们收到了 PCN (20221216006.1)。

它取决于散热焊盘的尺寸。

1:我是否可以获得新土地模式的土地模式图?
2: 使用旧焊盘图案安装新 IC 是否有问题?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、


    感谢您使用 E2E 论坛。
    让我仔细检查一下、2-3天内回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    DGQ0010D 和 DGQ0010H 是该器件的电极板图。 您可以在数据表中看到焊盘图案(第48-52页)。 在旧的焊盘图案上安装新 IC 时不应出现问题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢你的答复。

    我明白使用相同的土地模式是没有问题的。

    根据数据表、
    没有关于 PCN 焊盘图案的说明。


    我可以通过扩大 DGQ0010H 的侧面来进行设计。 数据表是否有任何更新?


    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我不确定我是否理解正确、您要查找哪些信息:

     TPS40210 数据表第49页和第52页显示了 DGQ0010D 和 DGQ0010H 的示例布局。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的支持。
    很抱歉让您感到困惑。

    从 PCN 可以看出(2.22~ 1.69)和(1.83~1.45)宽度的焊盘存在。
    数据表中没有列出此尺寸的焊盘、我想确认其推荐的焊盘。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我现在也看到了这种不匹配-请给我几天时间来调查这种不匹配的来源。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    谢谢你。
    我将等待您的评论。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    很抱歉、解决这个问题需要很长时间。

     数据表中显示了两种封装型号 DGQ0010D 和 DGQ0010H 的封装尺寸。

    PCN 中的信息只是想同时显示两个封装变体的最小值和最大值。

    请与您的 PCB 供应商和 PCB 组装侧合作、 根据两种封装型号的数据表中提供的信息、为您的设置找到合适的焊盘尺寸。

    此致、

     Stefan