This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:使用 REF5050作为 ADR4550的替代产品

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189914/ref5050-using-ref5050-as-an-alternative-to-adr4550

器件型号:REF5050

尊敬的庄园主义者:

我的客户正在考虑使用 REF5050AIDG4替代 ADR4550ARZ-R7、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们正在考虑使用 REF5050AIDG4作为 ADR4550ARZ-R7的替代器件。

这些器件在引脚3和5的功能上有所不同。

是否可以使用断开的 REF5050引脚3和5?

就数据表而言、发布数据表似乎没有问题、

是否有任何设计建议?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinichi  

    您可以使引脚3和引脚5悬空。 没有问题。 请遵循数据表中建议的布局指南(第12节、第21页)

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    感谢你的答复。

    我知道引脚3和引脚5可以使用悬空。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一