This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:驱动长电缆时的负输出电压限制

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189913/tps2595-negative-vout-limits-when-driving-long-cable

器件型号:TPS2595

我们希望使用 TPS2595作为输出、 通过长达500英尺的电缆供电。 如果 我们在输出端包含一个1uF 电容器和一个 ESD 二极管、那么在将该器件用作开关时、我们是否还需要考虑其他问题? 我们将查看该器件、而不是负载开关、因为它具有低电阻、小尺寸以及将电流设置为0.5A 的能力。

如果没有输出电容器、当器件关断时、输出被拉低至大约-1.2V、持续5us (通过200英尺的电缆以0.5A 的电流驱动12V 电压)。 是否有任何规格。 当输出被拉至负电压时、器件可以承受多大的功率、或者存在闩锁风险或比功率耗散更具破坏性的东西? 我看到了 Vout、pls 规格、但我正在寻找更详细的内容、尤其是有关电流的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于低于-0.3V 的负电压、我建议在输出端使用大于1uF 的高电容和肖特基二极管。 我们没有详细的规格。 但我认为-1.2V 的瞬态应该可以。

    此致

    Kunal Goel