This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有反向电流保护功能的电源开关

Guru**** 2688465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22917, TPS22917EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183038/power-switch-with-reverse-current-protection

主题中讨论的其他器件:TPS22917TPS22917EVM

您好!

需要有关 具有反向电流保护功能的电源开关的建议。

启用电源开关后、在允许的状态下(例如、当输入电压大于输出电压时)、如果情况发生变化且输出电压大于输入电压、则反向电流将被阻断。

您是否有适合此类要求的优秀候选人?

非常感谢!

艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erez、

    您的输入要求和预期负载电流/浪涌电流是什么?

    TPS22916 具有始终启用的反向电流阻断功能。 它还具有带和不带 QOD 的低电平有效/高电平有效版本。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kalin 的回应!

    持续正向电流= 0.5A。

    C LOAD 产生的浪涌电流=~22uF。

    输入电压-高达6V。

    (意外)阻止输出电压–高达6V。

    不是 BGA 封装。

    当然、当输出电压突然大于输入电压时、阻断任何(意外)反向电流、即使在正向电流流动期间也是如此。

    此致、

    艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erez、

    TPS22917具有始终启用的 RCB、SOT-23封装和输出压摆率控制功能、可更大限度地降低浪涌电流。 输出引脚的绝对最大值为6V。

    反向电流保护在我们的器件中的工作方式是、它需要从 Vout 到 Vin > VRCB 的压降来启用 RCB。 这意味着您可以获得激活电流、如以下规格所示(-1A 最坏情况):

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你 Kalin!

    我们将尝试使用此电源开关。

    我将订购评估板并对其进行测试。

    再次感谢!

    艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、
    我们已获得 TPS22917评估板并对其进行了测试。
    似乎只有在电源开关被禁用时、它才会防止反向电流。
    当它被启用时、它不执行任务...
    如果 Vout > Vin、则 Vin 强制为 Vout 值。
    对此,
    艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erez、

    您能否解释一下施加到 Vout 和 Vin 的电压的确切测试设置?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、
    我们希望防止降压/升压输出上的电压源(错误地)连接(在本例中、降压/升压输出= 5V)。
    在降压/升压输出之后、我们将使用具有反向电流保护功能的电源开关、但只有在禁用电源开关时、反向电流保护功能才有效。
    如果电源开关已启用、然后如果有人错误地连接外部电源(例如、5.5V、而不是简单的电阻负载)-我们希望即使启用电源开关、也能防止反向电流。

    谢谢、

    艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erez、

    感谢您在中介绍您将使用此功能的应用。  反向电流阻断要求 Vout 到 Vin 之间的典型压降为25mV、以使其接合。 这会导致反向激活电流、直到 FET 上的25mV 压降达到。 5.5V 的输出电压和5V 的输入电压应足以使 RCB 接合。 您能更详细地解释一下您是如何测试这种方法的吗?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、
    感谢您的回复!
    如前所述、拓扑为:
    降压/升压->电源开关->电阻负载或(禁止的外部)电压源。
    测试过程:
    降压/升压被唤醒。 其输出电压= V (降压/升压)= 5V。
    2.在电阻负载上启用电源开关;Vout = 5V (按预期)。
    3.在同一电阻负载上有意应用5.5V 的外部强源(同时电源开关仍处于启用状态)。
    4.降压/升压输出电压变为5.5V (而不是保持5V)。
    此致、
    艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erez、

    今天、我将在实验室中使用我们的 EVM 对此进行测试、并让您了解我的结果。 可能是电源限制。 您是否有可提供的示波器截图?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    目前我没有示波器图片、但行为 非常清晰。
    请告诉我您的调查结果...
    非常感谢!

    艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erez、

    我在 TPS22917EVM 上运行了测试、在器件已开启且看到 RCB 启用后、输入电压为5V、输出电压为5.5V。 请参阅下面的示波器屏幕截图:

    我不确定这是否是您遇到的电源限制或测量问题、但器件在我们的测试设置上运行正常。 也许在您的终端上测试另一个 EVM 有助于排除损坏的器件?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、
    非常感谢您的支持!
    我们可能会购买新的电源开关、并尝试在 EVM 上进行更换。
     我将在我返回此设置时更新您...
    非常感谢!
    艾雷兹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erez、

    您是否能够在另一个 EVM 上进行测试?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kalin、

    感谢 您的关注、
    我们 尚未尝试其他组件。
    但我们确实重复了我们已经做过的测试、这里确实存在问题。
    我们按照以下步骤所述进行了此操作:

    1. 为降压/升压转换器加电(在电源开关之前)。
    2. V (电源开关输入)= V (降压/升压输出)=  5V。
    3. 电源开关使能= 3.3V。
    4. V (电源开关输出)= 5V。
    5. V (电源开关输出)强制为5.5V => V (电源开关输入)= V (降压/升压输出)= 5.4V–故障。
    6. 手动禁用电源开关(使用 JP1)= 0V => V (电源开关输入)=(返回) 5V–正常。

    除了反向电流阻断(启用时)外、该组件似乎正常工作。
    如果我们尝试新的组件、我会告诉您。

    非常感谢!

    艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erez、

    如果您能让我知道新器件上的测试结果、那将非常好。 此外、在测量输入端的5.4V 电压时、这是否会持续更长的时间/永久性、直到您关闭器件? 您是否能够测量反向电流-即使它只是来自外部电源,迫使它达到5.5V?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kalin、

    输入端的5.4V 一直到我 关闭器件(10-20秒)。
    降压/升压转换 器将我们用于板载附加负载、根据我记忆的内容、反向电流大约为~300mA (我在实验室电源显示屏上看到)。
    无论如何 ,我在这段时间内被指示暂停处理这一问题。
    我将看到、如果我有机会返回并进行一些其他测试、我将向您更新...

    非常感谢!

    艾雷兹