This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:存在电压异常的区域、但我无法't 找出原因。

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189033/bq76940-there-are-areas-where-the-voltage-is-abnormal-but-i-can-t-figure-out-the-cause

器件型号:BQ76940

您好!

我正在检查电路板的运行情况、但它不工作。

结果如下。

手机1:3843。 电池芯2:3867。 手机3:3862。 电池4:49。 电池芯5:3848。 电池芯6:49。 电池芯7:6048。 电池芯8:3873。 格9:49。 电池芯10:3874 电池芯11:3893。 cell12:3886.cell13:3901格14:49。 电池15:3918。(单位:MV)

ADC_OFFSET=47、ADC_GAIN=377

  • CELL4、CELL9和 CELL14=49 (≈ADC_OFFSET)  

 这是正确的、因为我的板用于12节电池。

  • CELL6=49、CELL7=6048

 这不是正常电压。 我的数字 万用表显示、vc6和 vc5b 之间的电压为692mV、vc7和 vc6之间的电压为5540mV。

如果有任何帮助,将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器右侧的万用表测量值看起来非常奇怪。 您是否正在使用微控制器从 BQ76940读取数据? 您能否测量这些其他引脚以确保电压看起来正常:CAP1、CAP2、CAP3、VC5X、VC10X、 BAT、REGSRC、REGOUT?

    您还能显示显示组件值的原理图吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!!

    这是我的组件列表。 我将在星期二向您发送电压。 我记得、REGOUT-VSS 是3.2V。

    在 上图中、以蓝色表示的电压是 BQ76940使用微控制器测量的值、以黑色表示的电压是数字万用表测量的值。

    为了解决问题、移除了电流传感器电路。

    我还附上了一张图片来解释组件值。

    原理图上的名称 细节(英寸、毫米) 编号/板
    抄送 0603,1608,50VDC,1uF 15.
    RC 0603,1608,1K Ω,1/40W 15.
    cf 1206、3216、10uF、50VDC 3.
    4.7 μ F 1210、3225、50VDC、4.7 uF 1
    1uF 0603,1608,16VDC,1uF 4.
    射频 0603,1608,100欧姆,1/10W 3.
    RALERT 1206、3216、500K Ω、0.3W 1
    CALERT 1206、3216、1kVDC、470pF 1
    MOSFET SOT23-3、50V、300mA 电源138 1
    二极管 SoD-123F-2、1N4148W RHG 3.
    XH 连接器 XH、带基座、6引脚。 2.
    10KOHM 1206、3216、10K Ω 1 以引导
    短接引脚 2.54mm 间距 1 以引导
    触觉 TL6170AF180QG 1 以引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享组件值。 我看到的唯一问题是 RF 电阻器的值- 100欧姆电阻器应更改为1k。 这应该有助于改善电源引脚上的噪声。 我不确定这是否能解决您看到的问题、但这是一个很好的第一步。

    1uF 电池输入电容器可降至0.22uF -这将改善平衡期间的小测量变化、因为它会在停止平衡以测量电池电压时缩短稳定时间。 但这并不能解释您所看到的问题、因为这只会导致非常小的(几 mV)测量误差。

    还应检查器件是否报告了任何保护标志、以确认没有报告问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt Sunna 先生

    非常感谢你的帮助。

    如果您能在我测量每个组件的电压时再次向我提供建议、我们将不胜感激。

    我还稍微改变了 RC、因为我已经用完了。

    这些电压值是否意味着 VC5X 或 VC5B 的电势因接线不足(电路板数据不是原理图数据)而不正常?

    此致、

    Motohiro Doi  

    从 BQ76940到 ESP32的值 备注
    SYS_STAT 1001110
    DEVICE_XREADY = 1
    VC6. 48
    异常值。
    Vc7 5901
    异常值。 该值在5901和5910之间振荡。
    CELLBAL1、2、3 0 无电池平衡
    SYS_CTRL1 10000 启用 ADC
    SYS_CTRL2 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压看起来正常。 但是、XREADY 故障并不是一件好事。 您是否已经更改了 RF 电阻器、并且仍然看到 XREADY? 该线程有助于调试 XREADY 故障: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923907/faq-bq76940-xready-trigger-reason-identify

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意帮助!

    你帮助我缩小原因并解决问题。

    通过更改射频和电池输入电容器、无法解决该问题。 因此 、我的板数据将出现问题。

    此致、

    Motohiro Doi