This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:驱动输入与放大器;在相同电压下输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188689/lm117-driving-input-output-at-same-voltage

器件型号:LM117

尊敬的团队:

 

请澄清以下问题/关切。

问题1:

我将20V 电压施加到 LM 117 IC 的输入端子和输出端子、具有相同的电压电平。 LM 117 IC 会发生什么情况?

 

问题2:

如果我仅对 LM 117 IC 的输出端子施加20V 电压、会发生什么情况? 在输入端子上未施加电压。

 

注意:这是一个典型的正稳压器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumaresh、

    输入和输出端的电压为20V、处于器件的建议工作条件范围内。 LM117 IC 不应发生任何情况、但如果没有 Vin 和 Vout 之间的电压差、将没有电流。  

    2.如果输入接地、则对输出端子施加20V 电压可能会有问题。 LM117没有反向电流保护、如果在 Vout 上施加电压且 Vin 接地、则有损坏器件的风险。 如果输入电压浮动、并且输入端有一个非常小的输入电容器、这应该是可以的。 大输入电容器可能会损坏器件。

    我希望这对您有所帮助、

    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢 您的回答。 这真的很有帮助。

    解决方案。 如果施加的电压存在轻微差异、是否会有电流流动?

           即:在输入端子上施加20V 电压、在输出端子上施加19.5V 电压

    电容。 是的、在施加到输出端子的20V 电压期间、输入端子悬空。 当我们在输出端子上施加20V 电压时、如果输入端子上没有电容器会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumaresh、

    当输出电压强制高于其设定值时、通道将关闭。 即使存在电压差分、也不会有任何电流从输入流向输出。  

    由于输入端子上没有电容器、输出端子上有20V 电压、反向电流将非常小、但仍然存在。 输入仍将对输出进行充电。  

    我希望这对您有所帮助、

    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的说明。 它提供了很多帮助。

    如果需要、我将在实验结束后再次访问。