This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:执行 GAID 命令需要多长时间? 是否有任何情况下它不起作用?

Guru**** 2620625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189918/tps25750-how-long-does-the-gaid-command-take-to-execute-are-there-any-cases-in-which-it-would-not-work

器件型号:TPS25750

GAID 命令执行需要多长时间。  tps25750是否在任何情况下都无法执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍曼、您好

    在向 TPS25750发送'GAID'后、PD 控制器将立即进入错误恢复状态、然后在执行冷重启之前出现1秒延迟(典型值)。 通常、'GAID'命令失败的唯一原因是主机将4cc 命令错误地发送到 PD 或 PD 未接收到所需的功率(即3.3V 被切断至 VIN_3V3)。  

    谢谢、此致、

    林德华