This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:采用 TPS65910A3A1RSL 的 AM335x 电源定序

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188984/tps65910-am335x-power-sequencing-with-tps65910a3a1rsl

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3357

您好!

TI 的人员能否查看与 Sitara AM3357相连的 PMIC (TPS65910A3A1RSL)接口的原理图。

e2e.ti.com/.../1781.PMIC.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

     我发现原理图与 此处链接的用户指南存在很多不匹配问题。 本用户指南可用作 PMIC TPS65910Ax 和 AM335x 处理器之间连接的参考。

      请对照用户指南检查原理图并进行必要的连接。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    [引用 userid="55323" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188984/tps65910-am335x-power-sequencing-with-tps65910a3a1rsl/4480619 #4480619"]我发现原理图与 此处链接的用户指南存在许多不匹配的问题

    您能说出几个例子。 根据数据表和检查清单、我相信我拥有一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

     这是一个传统器件。 我需要另外一天或两天来完成详细的审查。 请在星期三结束前获得反馈。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

     我在 此处链接的原理图检查清单中没有发现任何问题。  

     请注意下面复制的注释:

      在 OTP 负载之前、VRTC LDO 稳压器的默认模式为低功耗模式。 如果电流负载超过0.1mA
    在 VRTC 引脚为1.8V 且 OTP 加载之前、VRTC 电压可能不会达到1.8V、器件保持 NO
    电源状态。

    谢谢!

    Phil