This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:USB Type C 无法正常工作

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65988
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174964/tusb546a-dci-usb-type-c-is-not-working

器件型号:TUSB546A-DCI
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65987DTPS65988

e2e.ti.com/.../TUSB546.pdf

您好、先生、我已经与您分享了 TUSB546D 的原理图。 我想在 USB 和显示模式下运行此程序。 我已刷写外部 EEPROM。 插入 USB 时,显示我已拔下,并显示在拉电流和灌电流模式之间切换。 请提供用于测试系统的 bin 文件、并解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看原理图、您已通过一个20k 电阻器将 I2C_EN 引脚拉至接地、这将使器件进入测试模式。 您能否更改 I2C_EN 使其拉高?

    您是否还有显示 CC 握手序列的 CC 日志?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经连接了 TPS65987配置工具中的日志。

    我对 I2C_EN 引脚进行了更改、将其短接至 VCC (3.3V)

    我的主机器件可以检测 USB 器件、但无法检测 it.e2e.ti.com/.../usbc_2D00_dp_2D00_logs.txte2e.ti.com/.../usbc_2D00_dp_2D00_logs.csv 上的 DisplayPort USB-C 显示屏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    电缆和监视器的不同组合是否会出现这种情况?  

    您是否还可以发送 TPS65987的项目文件? 它应该是.PJT 文件扩展名。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我们的电缆和监视器数量有限、我们需要进行更多的测试。

    e2e.ti.com/.../TypeC_2D00_Proto_2D00_V1.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    感谢您提供 PJT、让我更深入地了解它、并从我的最后开始对它进行测试 我将在下周向您汇报最新动态!  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    只是想在某些方面保持一致、您之前是否使用过该 pjt? 如果没有、您能否提供上次工作的 pjt。

     您期望哪些电源和数据角色。 从 pjt 中、您将被配置为源和 DFP。 您选择处于"Power DUO Mode"(Power DUO 模式)的原因是什么? (全局系统配置)。

    我们尝试配置 EVM 时发现了类似的问题。 我们还不确定、但该配置可能会损坏接收器路径。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们让这个 pjt 正常工作、并且可以毫无问题地使用 USB 3.0。
    在外部注入 HPD 信号也适用于 USB C 显示屏(模式 C)、但具有 HDMI 输出(模式 D)的 USB C 集线器不起作用。

    我们在 USB 主机(DFP、根据我的理解)前面使用 IC、并希望为连接的器件(电源)供电。 根据我的理解、我们将"power duo mode"设置为将 PP1 Switch 和 PP2 Switch 设置为并联工作。 我们不会从该端口灌入任何电流。

    您能否提供一个示例 pjt、其中 DisplayPort 工作、因此我们还可以在硬件上对其进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我将在本周结束前为您准备好 pjt。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    请尝试此 pjt。 我们在最后使用了 EVM

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Example.pjt

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在针对 GPIO 模式修改硬件的多路复用器侧之后尝试了该项目。 
    我们的一切都按预期工作、但 DisplayPort 仍有问题。
    由于您的帮助、HPD 工作正常、但 SBU/DP_AUX 通道存在问题。
    我要附上我们从主机处理器捕获的日志。
    您能给我们指出正确的方向吗?
    e2e.ti.com/.../dp.log
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、  

    是否还可以在 CC 线路上获取 PD 通信的 PD 日志?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    迄今为止、HPD 线路工作正常、而且过去 AUX 线路上的错误也得到修复。 因此、我的 Type C 显示屏已打开、但我的 HDMI 显示屏仍然没有打开。 为了连接 HDMI 显示屏、我们使用带 HDMI 适配器的 Croma 品牌 C 型。
    请建议可以做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您能否为此连接提供 PD 和 CC 日志? 这将有助于我们确定此问题的根源。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在与 Shubham 合作进行该项目。

    我们在修改后的硬件中发现一个问题、该问题将 HPD 信号拉高。 纠正后、我们返回到主机处理器上没有 HPD 信号。

    使用与 Christopher Lim1在2020年12月15日提供的配置完全相同的配置、从配置实用程序以及 Infineon 提供的 CY4500协议解码器附加日志。 还有来自 Lenovo ThinkPad 笔记本电脑和 Nvidia Jetson AGX Xavier 开发板的参考资料。

    这些是这些文件命名中使用的一般约定-

    信函-
    A. Lenovo ThinkPad (ThinkPad)
    B. Nvidia Jetson AGX Xavier (agx)
    C.使用 TPS65987D (原型)的定制 PCB

    编号-
    1. USB-C 显示屏、USB-C 标记电缆
    2.有意留空
    DP 显示屏、USB-C 转单 DisplayPort 适配器
    DP 显示、USB-C 转双 DisplayPort 适配器
    5. HDMI 显示器,USB-C 坞站 Croma 品牌
    6. HDMI 显示器,USB-C 坞站 Tooreto 品牌
    7. HDMI 显示、USB-C 转 HDMI 适配器

    编辑- CY4500日志中的注释、比较案例 A.3和 C.3、是 A.3中的消息55至58、在 C.3中看不到。 请告诉我这是否重要。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanishkavikram、

    为了澄清问题、当前的问题是从 USB-C 转 HDMI 时没有显示屏、并且 HPD 信号无法正常工作? 您的结尾似乎有了一些变化、我想确保我看到的是正确的问题。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    当前的问题是、从 USB-C 转至任何类型的显示器时没有显示信号。

    我们在 CC 日志中看到 HPD 工作正常、但在检查调试屏幕 TPS6598x 配置实用程序时、我们看不到 HPD 从 HPD_LOW 更改为 HPD_HIGH。 在 PCB 上探测 HPD 信号可确认 HPD 不会从低电平变为高电平。

    谢谢、此致、

    Kanishka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我今天尝试更多配置时、我注意到了一些我想澄清的事情。

    这是我在 CC 线路上捕获的数据、供参考-

    Sno,Ok,SOP,Message,Msg Id,Data Role,Power Role,Obj Count,Rev,Duration,Delta,Vbus(V),Data,Start Time,End Time
    2,VBUS_UP,SOP,C_RSVD0,0,UFP,SNK,0,v1,0,,4054,0x0,2444434133,2444434133
    538,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,0,RSVD,DFP_UFP,1,v3,638,100815,5018,0x108F 0xFF00A001,2444534948,2444534948
    539,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,0,RSVD,DFP_UFP,1,v3,637,1006,5009,0x108F 0xFF00A001,2444536592,2444536592
    540,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,0,RSVD,DFP_UFP,1,v3,637,999,5001,0x108F 0xFF00A001,2444538228,2444538228
    541,OK,SOP,SOURCE_CAPABILITIES,0,DFP,SRC,4,v3,1036,1389,5009,0x41A1 0x101912C 0x2D12C 0x4B12C 0x6412C,2444540254,2444540254
    542,OK,SOP,SOURCE_CAPABILITIES,0,DFP,SRC,4,v3,1036,1006,5001,0x41A1 0x101912C 0x2D12C 0x4B12C 0x6412C,2444542296,2444542296
    543,OK,SOP,SOURCE_CAPABILITIES,0,DFP,SRC,4,v3,1036,1003,5001,0x41A1 0x101912C 0x2D12C 0x4B12C 0x6412C,2444544335,2444544335
    544,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,1,RSVD,DFP_UFP,1,v3,637,177371,5009,0x128F 0xFF00A001,2444722742,2444722742
    545,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,1,RSVD,DFP_UFP,1,v3,638,1006,5009,0x128F 0xFF00A001,2444724385,2444724385
    546,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,1,RSVD,DFP_UFP,1,v3,637,996,5009,0x128F 0xFF00A001,2444726019,2444726019
    547,OK,SOP,SOURCE_CAPABILITIES,1,DFP,SRC,4,v3,1036,1385,5009,0x43A1 0x101912C 0x2D12C 0x4B12C 0x6412C,2444728041,2444728041
    548,OK,SOP,GOODCRC,1,UFP,SNK,0,v2,505,122,4983,0x241,2444729199,2444729199
    549,OK,SOP,REQUEST,0,UFP,SNK,1,v2,638,5478,5018,0x1042 0x1204B12C,2444735182,2444735182
    550,OK,SOP,GOODCRC,0,DFP,SRC,0,v2,503,36,4992,0x161,2444735856,2444735856
    551,OK,SOP,ACCEPT,2,DFP,SRC,0,v2,504,4093,5018,0x563,2444740452,2444740452
    552,OK,SOP,GOODCRC,2,UFP,SNK,0,v2,505,125,5001,0x441,2444741081,2444741081
    553,OK,SOP,PS_RDY,3,DFP,SRC,0,v2,504,35631,5009,0x766,2444777217,2444777217
    554,OK,SOP,GOODCRC,3,UFP,SNK,0,v2,505,136,4992,0x641,2444777857,2444777857
    555,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,4,DFP,SRC,1,v2,637,1884,5009,0x196F 0xFF008001,2444780246,2444780246
    556,OK,SOP,GOODCRC,4,UFP,SNK,0,v2,505,123,4992,0x841,2444781006,2444781006
    557,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,1,UFP,SNK,5,v2,1172,2845,5009,0x524F 0xFF008041 0x6C002109 0x0 0x1000003 0x3B,2444784356,2444784356
    558,OK,SOP,GOODCRC,1,DFP,SRC,0,v2,504,48,4983,0x361,2444785576,2444785576
    559,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,5,DFP,SRC,1,v2,638,4088,5018,0x1B6F 0xFF008002,2444790168,2444790168
    560,OK,SOP,GOODCRC,5,UFP,SNK,0,v2,505,132,4992,0xA41,2444790938,2444790938
    561,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,2,UFP,SNK,2,v2,772,2211,5018,0x244F 0xFF008042 0xFF010000,2444793654,2444793654
    562,OK,SOP,GOODCRC,2,DFP,SRC,0,v2,504,48,4992,0x561,2444794474,2444794474
    563,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,6,DFP,SRC,1,v2,637,4104,5009,0x1D6F 0xFF018003,2444799082,2444799082
    564,OK,SOP,GOODCRC,6,UFP,SNK,0,v2,505,134,4983,0xC41,2444799853,2444799853
    565,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,3,UFP,SNK,2,v2,772,2177,5009,0x264F 0xFF018043 0x405,2444802535,2444802535
    566,OK,SOP,GOODCRC,3,DFP,SRC,0,v2,504,42,4992,0x761,2444803349,2444803349
    567,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,2,RSVD,DFP_UFP,1,v2,638,4092,5009,0x144F 0xFF008001,2444807945,2444807945
    568,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,2,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,1005,5009,0x144F 0xFF008001,2444809588,2444809588
    569,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,2,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,1007,5009,0x144F 0xFF008001,2444811232,2444811232
    570,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,2,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,1007,5009,0x144F 0xFF008001,2444812876,2444812876
    571,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,3,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,46517,5009,0x164F 0xFF008001,2444860030,2444860030
    572,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,3,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,1005,5009,0x164F 0xFF008001,2444861672,2444861672
    573,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,3,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,996,5009,0x164F 0xFF008001,2444863305,2444863305
    574,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,3,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,996,5009,0x164F 0xFF008001,2444864938,2444864938
    575,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,4,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,46482,5018,0x184F 0xFF008001,2444912057,2444912057
    576,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,4,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,1002,5009,0x184F 0xFF008001,2444913696,2444913696
    577,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,4,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,997,5009,0x184F 0xFF008001,2444915330,2444915330
    578,OK,SOP_PRIME,VENDOR_DEFINED,4,RSVD,DFP_UFP,1,v2,637,996,5009,0x184F 0xFF008001,2444916963,2444916963
    579,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,7,DFP,SRC,1,v2,637,2239,5009,0x1F6F 0xFF018104,2444919839,2444919839
    580,OK,SOP,GOODCRC,7,UFP,SNK,0,v2,505,136,4992,0xE41,2444920612,2444920612
    581,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,4,UFP,SNK,1,v2,638,2944,5018,0x184F 0xFF018144,2444924061,2444924061
    582,OK,SOP,GOODCRC,4,DFP,SRC,0,v2,504,39,4992,0x961,2444924738,2444924738
    583,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,0,DFP,SRC,2,v2,770,4088,5009,0x216F 0xFF018110 0x1,2444929330,2444929330
    584,OK,SOP,GOODCRC,0,UFP,SNK,0,v2,505,126,4992,0x41,2444930226,2444930226
    585,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,5,UFP,SNK,2,v2,771,3578,5018,0x2A4F 0xFF018150 0xA,2444934309,2444934309
    586,OK,SOP,GOODCRC,5,DFP,SRC,0,v2,504,48,4992,0xB61,2444935128,2444935128
    587,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,1,DFP,SRC,2,v2,771,4088,5018,0x236F 0xFF018111 0x406,2444939720,2444939720
    588,OK,SOP,GOODCRC,1,UFP,SNK,0,v2,505,133,4992,0x241,2444940624,2444940624
    589,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,6,UFP,SNK,1,v2,639,2844,5018,0x1C4F 0xFF018151,2444943973,2444943973
    590,OK,SOP,GOODCRC,6,DFP,SRC,0,v2,504,39,4992,0xD61,2444944651,2444944651
    591,OK,SOP,VENDOR_DEFINED,7,UFP,SNK,2,v2,771,2407454,5009,0x2E4F 0xFF018106 0x8A,2447352609,2447352609
    592,OK,SOP,GOODCRC,7,DFP,SRC,0,v2,504,36,4983,0xF61,2447353416,2447353416

    在 TPS65987配置实用程序中、我注意到在 DP SID 状态寄存器中、DP Status to Plug 字段提到"DP 功能性已禁用"。 以下是快照中的相关块-

    DP SID Status (0x58) - (0x405000004060000000a0000000103)
      DP SID Status
        DP Status TX
          Connection Status               DFP_D is connected (0x1)
          Power Low                       Adapter is functioning normally or disabled (0x0)
          Enabled                         DP functionality is Disabled (0x0)
          Multi-function Preferred        No Preference for Multi-function (0x0)
          USB Configuration Request       Maintain current configuration (0x0)
          Exit DisplayPort Mode Request   Maintain current mode (0x0)
          HPD State                       HPD_Low (0x0)
          IRQ HPD                         No IRQ_HPD since last status (0x0)
          reserved                        reserved (0x0)
        DP Status RX
          Connection Status               UFP_D is connected (0x2)
          Power Low                       Adapter is functioning normally or disabled (0x0)
          Enabled                         DP functionality is enabled (0x1)
          Multi-function Preferred        No Preference for Multi-function (0x0)
          USB Configuration Request       Maintain current configuration (0x0)
          Exit DisplayPort Mode Request   Maintain current mode (0x0)
          HPD State                       HPD_Low (0x0)
          IRQ HPD                         No IRQ_HPD since last status (0x0)
          reserved                        reserved (0x0)
        DP Configure
          Select Configuration                          Set configuration for UFP_U as UFP_D (0x2)
          Supports DP v1.3 signalling                   True (0x1)
          Supports USB Gen 2 signalling                 False (0x0)
          DFPD Receptacle or UFPD Plug Pin Assignment   C (0x4)
          UFPD Receptacle or DFPD Plug Pin Assignment   (none) (0x0)
          reserved                                      reserved (0x0)
        DP Mode Data
          Port Capability                               UFP_D capable (0x1)
          Supports DP v1.3 signalling                   True (0x1)
          Supports USB Gen 2 signalling                 False (0x0)
          DFPD Receptacle or UFPD Plug Pin Assignment   C (0x4)
          UFPD Receptacle or DFPD Plug Pin Assignment   (none) (0x0)
          reserved                                      reserved (0x0)
        DP Status To Plug
          Connection Status               Neither DFP_D or UFP_D connected (0x0)
          Power Low                       Adapter is functioning normally or disabled (0x0)
          Enabled                         DP functionality is Disabled (0x0)
          Multi-function Preferred        No Preference for Multi-function (0x0)
          USB Configuration Request       Maintain current configuration (0x0)
          Exit DisplayPort Mode Request   Maintain current mode (0x0)
          HPD State                       HPD_Low (0x0)
          IRQ HPD                         No IRQ_HPD since last status (0x0)
          reserved                        reserved (0x0)
        DP Status ACK From Plug
          Connection Status               Neither DFP_D or UFP_D connected (0x0)
          Power Low                       Adapter is functioning normally or disabled (0x0)
          Enabled                         DP functionality is Disabled (0x0)
          Multi-function Preferred        No Preference for Multi-function (0x0)
          USB Configuration Request       Maintain current configuration (0x0)
          Exit DisplayPort Mode Request   Maintain current mode (0x0)
          HPD State                       HPD_Low (0x0)
          IRQ HPD                         No IRQ_HPD since last status (0x0)
          reserved                        reserved (0x0)
        DP Configure to Plug
          Select Configuration                          Set configuration for USB (0x0)
          Supports DP v1.3 signalling                   False (0x0)
          Supports USB Gen 2 signalling                 False (0x0)
          DFPD Receptacle or UFPD Plug Pin Assignment   (none) (0x0)
          UFPD Receptacle or DFPD Plug Pin Assignment   (none) (0x0)
          reserved                                      reserved (0x0)
        DP Configure ACK From Plug
          Select Configuration                          Set configuration for USB (0x0)
          Supports DP v1.3 signalling                   False (0x0)
          Supports USB Gen 2 signalling                 False (0x0)
          DFPD Receptacle or UFPD Plug Pin Assignment   (none) (0x0)
          UFPD Receptacle or DFPD Plug Pin Assignment   (none) (0x0)
          reserved                                      reserved (0x0)
        DP Mode Data, SOP Prime
          Port Capability                               Reserved (0x0)
          Supports DP v1.3 signalling                   False (0x0)
          Supports USB Gen 2 signalling                 False (0x0)
          DFPD Receptacle or UFPD Plug Pin Assignment   (none) (0x0)
          UFPD Receptacle or DFPD Plug Pin Assignment   (none) (0x0)
          reserved                                      reserved (0x0)
        DP SID Detected   Far-end DFP_U has issued DP SID SVDM or UFP_U has responded with ACK (0x1)
        DP Mode Active    0x1 (0x1)
        Error Code        0x0 (0x0)

    我想问、这种行为是否应该发生?

    我正在附加整个快照以供参考。

    e2e.ti.com/.../snapshot_2D00_2023_2D00_01_2D00_17_2D00_1733_2D00_hpd_2D00_low.zip

    谢谢、此致、

    Kanishka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kanishka、

    [引用 userid="548426" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174964/tusb546a-dci-usb-type-c-is-not-working/4474766 #4474766"]DP 状态至插件字段提到"禁用 DP 功能"。

    这似乎不正确、我将在结尾验证这一点、看看我是否可以复制它。

    除了来自 PD 控制器的 HPD 引脚和接收信号的引脚之外、HPD 线路上还有什么其他东西吗?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    HPD 引脚具有 PD 控制器、TUSB546A 多路复用器和电平转换器、可将信号从3.3V 转换为1.8V。 来自电平转换器的信号传输到主机处理器。
    我们目前在未连接主机处理器的情况下进行测试、并将 HPD 信号与电路的其余部分隔离-我们已使用0E 链路进行了相同的配置。

    我今天看到的另一个观察结果是 PP_CABLE 被提供5V 电压、但是在没有连接器件的情况下、CC1和 CC2上的电压电平为3.3V。 通过硬件设计指南文档(slva888c)的第1.5和1.5.1节、我相信我应该在 CC 线路上期望5V 电压。 我的理解是否正确?

    我还注意到、在浏览快照数据时、"器件信息"寄存器(0x2F)提到 TPS65988、而 IC 封装提到 TPS65987D。 这是预期值吗?

    Device Info (0x2f) - (0xf8071200000000000000000000316563415a2030302e32312e37303846574620303330305748203838393536535054)
      Device Info
        Device Info   TPS65988 HW0030 FWF807.12.00 ZAce1          ø (0xf8071200000000000000000000316563415a2030302e32312e37303846574620303330305748203838393536535054)

    如果我能提供更多信息、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Kanishka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanishka、

    尚无更新。 我在内部寻求更多帮助。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris

    当您有任何更新时、请告诉我。

    此致、
    Kanishka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanishka、

    可以了。

    谢谢、此致、

    Chris