This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65510:LTC3350的任何替代产品

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187275/tps65510-any-alternatives-to-ltc3350

器件型号:TPS65510
主题中讨论的其他器件:BQ24800

您好!

我们希望为其中一个项目设计备用和附加电源单元。 输入功率为72W、电路板上有2节 LTO 电池。 此设计应在电路板无电源时为电路板供电、其额定功率应为72W 或更高。 当电路板暂时需要大于72W 的功率时、该设计还应能够支持电路板。

经过一些研究、我们发现 LTC3350是一个很好的解决方案、但现在没有库存、因此我们想知道 TI 是否有任何解决此设计问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim、

    我的同事将在下周回复您!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim、

    我想您正在寻找电池充电器 IC。 我们电池管理团队的专家将为您提供建议。

    感谢您的耐心!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selim、

    您能否检查 BQ24800是否满足应用要求? BQ24800具有相似但不完全相同的功能。   

    要获得完整的数据表、请转至 https://www.ti.com/product/BQ24800 ->请求更多信息以请求完整的数据表。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,谢谢。 非常适合这项建议。 我认为这可能是一个很好的选择。 我们仍然无法获得完整的数据表(已申请)以及 EVM 设计文件(原理图、PCB)