This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A-Q1:请求引脚 FEMA

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A-Q1, UCC27211A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189828/ucc27201a-q1-request-pin-fema

器件型号:UCC27201A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27211A-Q1

您好!

我可以申请引脚 FEMA 和/或可用的 FEMA 文档吗?

提前感谢您、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lain、

    感谢您的参与! 我们没有 UCC27201A-Q1的相关信息、但我们在产品文件夹页面 :链接中提供了 UCC27211A-Q1的引脚 FMA 数据。 如果您进入技术文档部分、您可以找到一篇文章、了解功能安全相关信息、其中包括引脚 FMA 数据。

    UCC27211A-Q1与 UCC27201A-Q1引脚对引脚兼容、但具有一些性能改进(例如、更快的开关特性和更高的驱动强度)。  

    如果您对这些器件中的任何一个有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Alex W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    感谢您的快速响应(&交叉参考)。 我已经按照建议找到了引脚- FEMA。 没有其他问题(目前:)

    此致、

    Iain