This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987

Guru**** 686160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176496/tps65987d-tps65987

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987EVMTPS65987

尊敬的 Kevin:

由于我们希望尽快投入生产、我想问您是否有更改来解决此问题?

谢谢你

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    我将接管您的案例、您能否对 PJT 配置所需的要求提供一些说明?

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的回复和支持。 我从一开始就总结了这个问题。 请参阅随附的 pdf。

    我期待您的反馈。

    此致

    Norbert

    e2e.ti.com/.../Summary-TPS65987-Issue_5F00_221202.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:  

    让我从我的结尾测试一下、如果 GPIO 14和 GPIO 15在配置中只有一个灌电流 PDO 时响应正确、您能否尝试测试您的终端的 fo9rm。  

    为了澄清这一点、进行测试以确保 GPIO 14和 GPIO 15在仅具有5V/1.5A 灌电流 PDO 和5V/3A 灌电流 PDO 时都响应。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    是的、两个 GPIO (GPIO14/GPIO15)都可以正常工作。

    顺便说一下、我使用评估板 TPS65987EVM 板(与您的10G-Expansion EVM 板一起)进行评估、以排除我自己设计中的任何硬件问题。

    谢谢你

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobart:

    我正在从我的结束开始测试您的设置、让我在本周结束时返回给您、并提供我的结果。  

    您是否使用拉电流或灌电流评估板?  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymoind、您好!

    非常感谢您的努力。 我使用的是 TPS65987 EVM (SLVUB=9A)

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubo9a/slvubo9a.pdf?ts=1670478567200&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS65987EVM%253FkeyMatch%253DTPS65987EVM

    我测试了各种配置:

    a)我使用了一个 USB-C 电源适配器、其中一个 TPS65987EVM 配置为接收端口

    b)我使用了一个配置为拉电流的 TPS65987EVM、另一个配置为灌电流

    在这两种设置中、行为是相同的。

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    似乎我们最终会遇到类似的问题、并将尝试在内部进行联系、以查看是否有人以前看到过这种情况。

    感谢您的耐心等待、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    您能在这些事件期间检查什么是有效的 RDO 吗?

    仍在内部研究此问题。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    抱歉、我忽略了您的最后一个问题。 (我将尽快提交答案)

    ...正如您提到的、您遇到了类似的问题-您是否发现了此行为的任何原因?

    谢谢你

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    在休息之前、我们能够在结束时重复您的问题、并正在进行调试。 我需要与团队成员验证这一点、然后重新运行测试、但似乎 GPIO 事件正常工作、我们永远不会进入与 GPIO 15对应的第2个 PDO。 让我在本周验证调查结果、然后返回给您。

    我没有看到多个 PDO 在同一电压下的配置、因此我们可能不支持这一点。

    您原来的问题似乎是、是否有任何方法可以区分5V/1.5A 和5V/3A 拉电流能力。 这需要在硬件和软件方面更加复杂、但您应该能够通过 I2C 从我们的器件读取寄存器0x30 (接收源功能)。 我们将返回原始二进制值、您可以对这些值进行解码、这与我们通过 GUI 读取它们的方式类似。

    我将继续了解 GPIO 事件、并尝试在本周结束前再次与您进行讨论。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    请查找随附的显示活动 RDO 的文档、您已提出要求。

    谢谢你

    Norberte2e.ti.com/.../Received-Sink_2D00_Cap_5F00_Active-Contract_5F00_230120.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Norbert、

    我再次读过初始线程、发现核心问题是"是否有办法区分5V/1.5A 和5V/3A 电源能力"。 如果您喜欢使用 I2C、则可以通过 I2C 从 PD 读取拉电流功能和有源 PDO 寄存器、并解码这些值以查看提供的拉电流功能和当前的 PDO。 有关格式化的信息、请参阅 TRM、PDO 的格式化请参阅 USB-PD 规范的第6.4节。

    关于 GPIO 的当前解决方案:

    GPIO 事件似乎工作正常。 我最初的想法是、我们不支持相同的电压 PDO。 似乎总是选择 PDO1、这就是我们只看到与其关联的 GPIO 亮起的原因。 不过、我仍会与可能能够更深入地了解此问题的人员联系。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    我将您的问题提交给了今天团队中一位经验丰富的工程师、并可能为您的答案提供解决方案。

    不能具有相同电压的固定电压 PDO (根据 USB-C PD 规范)

    这说明了我们不支持、也无法让 PD 选择次级5V 灌电流 PDO 的原因。

    解决方案

    1。

    一种潜在的权变措施是使第一个 PDO 成为固定的5V 1.5A 合同(第一个合同必须是固定的5V)、并使第二个合同成为从5V 到(大于5V 的值)的可变合同。 例如6或7)。 这应该会正确触发 GPIO 事件、但如果源能够提供该范围内的协议、您可能会面临陷入奇怪的电压协议的风险。

    2.

    获取源电容器的唯一其他选项是通过 I2C 读取寄存器、我在之前的答复中提到过这一点。

    谢谢、此致、

    Chris