This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:CSD19536KTT 的 ESD (CDM)测试调节

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189356/csd19536ktt-esd-cdm-test-regulation-for-csd19536ktt

器件型号:CSD19536KTT

我是来自 TED 的 Akira kagiwada。

CSD19536KTT 的 ESD (CDM)测试规定是什么? ANSI/ESDA/JEDEC JS-002或 JESD22-C101或其他法规?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kagiwada-San、您好!

    感谢您向客户推广 TI FET。 CSD19536KTT 通过3500V HBM 和2000V CDM。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wallace-San

    感谢你的答复。  我还有一个问题。

    我的客户需要询问有关组件认证的 ESD 测试法规。 它是 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002还是 JESD22或其他标准?

    此致

    Akira Kagiwada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kagiwada-San、您好!

    CSD19536KTT 的 TI ESD 测试符合 JESD22-C101C 对 CDM 的要求、而 JESD22-A114E 对 HBM 的要求。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wallace-San、您好!

    感谢你的答复。

    答案是可以的。

    此致

    Akira Kagiwada