This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:SSR 反激式参考设计

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185628/tps23730-ssr-flyback-reference-design

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件:PMP22477

您好、先生、

我们已经看到适用于反激式应用的 PMP22477参考设计、是否有适用于 SSR 应用的设计? 是否可以共享任何信息或用户指南? 感谢你的帮助。

因为客户需要 SSR 应用设计。

似乎有人以前问过这个问题。

e2e.ti.com/.../tps23730-flyback-converter-ssr-reference-design

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您与我们联系!

    我们提供以下参考资料、以 满足您的要求。 我将通过您的电子邮件发送它。 请在收到电子邮件时标记已解决的主题。 谢谢!  

    PMP22494:具有输入功率限制的6类 PoE PD (12V/3.8A)

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    参考设计通过电子邮件发送。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请打开新主题。

    此致、

    Diang