This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:传导发射失败

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185552/tps23753a-conducted-emissions-fail

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP8803

您好!  

我们有一个基于 PMP8803的 POE 设计。 我们目前未通过传导发射测试。  

我们发现了降低到主开关 FET 压摆率的原因、将 PMP8803上的 R13从10R 增加到33R 会使我们回到可接受的传导发射限值内。  

在 我们解决此问题之前、此设计的测试+验证已经有效地签核、因此我将尝试确定此更改的影响-我们是否需要重新运行波特图、瞬态、 启动和其他 PSU 测试、或者此更改是否足够小、不可能影响性能?  

如果您有任何建议、我们将不胜感激。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    感谢您与我们联系!

    增加 R13会降低 Q2的 VDS 上升/下降压摆率、从而消除 一些 高频谐波。 那么您可能会获得更好的发射测试结果。

    我会考虑重新运行 Q2的开关瞬态测试、并在调整 R13后重新测量效率。 其他测试 结果 可能没有明显变化。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    由于我们在相对较长的时间内没有收到您的回复、我现在将关闭此主题。 如果您有任何疑问、请打开新主题。

    此致、

    Diang