This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400EVM-678:未在 PI-Commander 的器件菜单中检测到 EVM

Guru**** 2597475 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189472/tps65400evm-678-evm-is-not-detected-in-device-menu-of-pi-commander

器件型号:TPS65400EVM-678
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

尊敬的 TI 团队、我尝试通过 USB2ANY 将 EVM 与 PI-Commander 连接、但它未连接。 我尝试了其他主题中提到的几种方法。 检测到 USB2ANY、但未检测到 EVM。 我还检查 了来自30引脚连接器的 SCL 和 SDA 信号(引脚19和20)。 在点击 Rescan Slave 时、SCL 脉冲将出现、但 SDA 始终为低电平(零)。 我已经从两侧和两个方向检查了连接器以确认信号、因为没有提到应该将哪一侧连接到 USB2ANY。 此外、USB2ANY 中只有26个引脚、但它有30个引脚连接器。 我尝试直接检查 USB2ANY 引脚、但文档中没有用于检查信号的引脚配置。  

请帮助解决上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    我的同事因中国的春节休假。 一旦他回到办公室,就会作出答复! 感谢您的理解!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    USB2ANY 中只有26个引脚、但它有30个引脚连接器。 这不是问题、因为未使用引脚9/10/21/22。

    2. 正如 Zixu 所说的,工程师正处于春节假期。 我检查先前的帖子以供您参考。

    请确保测试点 A 和 B 跳 线正确。

    TPS65400EVM-678:PI 指挥官不断崩溃-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    3.确保软件版本正确。

    TPS65400EVM-678:无法将 TPS65400EVM-678连接到 USB2ANY -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    4、EVM 用户指南第9页上有说明。 它显示除 Internet Explorer 可能无法正常工作之外的其他浏览器。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我有另一个评估板上的另一个 USB2ANY 器件。 我已经使用过它、它能够与评估板连接、并且能够在转换器中执行所有其他配置更改。 因此、我认为最近的 USB2ANY 套件存在问题。  

    对上述各点的答复。

    1.是的,我明白了。  

    2.我不了解测试点 A 和 B 是否正确跳线。 在评估板用户指南中、测试点被命名为 TP1、TP2等  

    3.是的,软件版本正确。 我在其他线程中读取它之后已经检查了两次。

    4. Internet Explorer 仅与下载已成功安装的软件相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    我很高兴您能够连接到 EVM。 关于最近的 USB2ANY 套件、让应用工程师检查他/她何时回来。

    感谢您的耐心!

    Nancy