This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:VIN - Vout 限制

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189745/tps7a84a-vin---vout-limitation

器件型号:TPS7A84A

您好!

我的客户对数据表的图8-15至8-19有疑问。
为什么在这些图中 Vin–Vout 被限制在小于1.5V?
由于建议的 Vin (max)指定为6.5V、因此我的客户了解 Vin–Vout 在图8-20中的 Vout = 5V 时限制在1.5V 以下。 但他们认为、在图8-15至8-19中、只要 Tj < 125oC、输入电压–输出电压可能超过1.5V。 他们的理解是否正确?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    分析正确、在输出电压小于5V 的情况下、只要结温小于125ºC μ V、输入电压-输出电压差异就可能更大。 如果您需要在这些图中找到 Vin - Vout = 1.5V 以外的点,则可以使用公式40ºC =(Vin - Vout )*Iout* 43.4ºC /W

    此致、

    安德烈斯