This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700-SEP:电源管理论坛

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187298/tl7700-sep-power-management-forum

器件型号:TL7700-SEP

TL7700-SEP 数据表 (SLVSF13A 修订版、2021年8月)显示、感应输入电流(IS)在整个温度范围内的值为1uA 至3.5uA、25°C 时的典型值为2.5uA。 这意味 着、即使我的分压器中有完美的电阻器、在器件的整个温度范围内、Vhys 仍将具有+40%/-60%的误差。 是这样吗? 这使得很难设计出有用的东西。

我想假设、如果我的环境的工作温度低于-55C 至+125C、将会降低 Vhys 误差、但我不知道如何确定多少。 IS 和 TA 之间的关系是线性的吗? 我没有看到任何显示此关系的特征图。

谢谢、
将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    我只是注意到你的问题没有得到解决。  对此、我深表歉意。

    支持该器件的工程师是 OOO、这错过了其他支持。

    我自己或另一个团队成员将对此进行研究并尽快回复。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    我找到了一些特性数据、这些数据应该能帮助您了解趋势、并估计您在不同温度范围内可以适应的任何降额。

    蓝色线是此特征运行的平均值、表示典型单元。   红色和绿色是该特征运行测试结果的最小/最大界限、可以让您了解每个温度下可能存在的变化。  

    如果这回答了您的问题、请单击此选项解决了我的问题。
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wade。 这正是我要寻找的东西。 此图显示的范围比数据表中规定的范围窄得多。 在这里、我看到在整个温度范围内介于2uA 和3.2uA 之间。 数据表显示了1uA 至3.5A 的电流。 我们知道这种差异来自哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    区别在于、我向您展示的是特征评定批次的实际数据。  该规范涵盖了保护带和一定的裕度、以涵盖可制造性和其他工艺变化。  通常、限值基于6 Σ、因此它们比实际过程宽松得多。

    因此、数据具有代表性、但确实代表了限值。

    此致、

    涉水