This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:数据表问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189569/bq24640-datasheet-question

器件型号:bq24640

各位专家:

我们的客户 想知道数据表的表4、以及在更改检测电阻器时优化这些参数的能力。 如果该电感器是系统内效率计算的一部分、

我可以在 第8.2.2和7.3.2节中看到更多信息。 我还将与客户分享该器件的计算工具。 如果您对上述客户问题有更多的意见、请告知我。

此外、您是否认为您可以向 VCC 引脚添加适配器电源电流、以及如何通过各种组件确定适配器为 VCC 引脚提供的电流?

谢谢、此致、
Gerald  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感应电阻器和电感器的 DCR 肯定会影响系统的效率。 关于感应电阻器、需要记住的一点是、对于相同的电流、较高的 RDSON 会产生较大的感应电压、但损耗较高。 感应电压越低、充电电流的精度就越低。 请参阅 EC 表中的"充电电流调节精度"。

    当 VCC = 20V 且正在充电时、请参阅"VCC 引脚的适配器电源电流"以及 EC 表中的第三个选项。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅下面的客户反馈:
    “我想知道,对于 VCC = 20V 且正在充电的情况,您是否能够通过 EC 表中的第三个选项,更深入地了解…“适配器电源电流流入 VCC 引脚”的附加板载组件会影响什么。”  …μ A 我理解表中的标称值、但想进一步讨论这些不同 VCC 值下的电流、并看看是否有办法将该值优化为更低的 VCC 引脚电源电流。"

    感谢你能抽出时间。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    在私人邮件中提供与 Elora 要求相同的答案。 请仅使用此主题更清楚地传达这一点。

    您正在寻找什么充电电流? 该器件不适用于低于1A 的低充电电流、主要设计为在2A 至10A 的电流范围内工作。

    至于 VCC、我认为我们没有这些数据、主要是因为该器件的应用功率为数十瓦、与总功率相比、VCC 损耗可以忽略不计。  

    但是、对于50mA 充电电流应用、我不建议使用此器件、因为由于此器件是一个充电控制器、因此 BOM 成本很高。 由于传输的功率较低、开关损耗将变得更加显著。

    此致、

    Mike Emanuel