This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210 - LTSpice 中的仿真

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189425/lmg1210-lmg1210---simulation-in-ltspice

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMG1205

尊敬的先生或女士:

我从您的互联网端获得了仿真模型、并尝试将该模型导入到 LTSPICE 中。 遗憾的是、仿真模型与数据表中的引脚不匹配。

中有更多的引脚、如所示的数据表。

某些引脚的名称也与数据表中的名称不同。

 

我的问题是:

-我必须在仿真程序(LTSPICE)中使用哪些引脚?

我能不能让仿真中未使用的引脚打开?

-在仿真模型中,我找到了一个 VCC 引脚。 我认为该引脚代表 VDD (数据表)、对吗?

 

是否可以从您(TI)那里获得采用 LTSpice 格式的仿真模型?

 

如果您需要更多信息(如屏幕截图)、请告知我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已经分析过这个问题、我发现仿真模型肯定有一些错误。

    标准仿真模型通常包含模型参数、但 LMG1210的仿真模型仅包含损坏的代码(请参阅下文)。

    LMG1210仿真模型中代码的一部分副本(lmg1210.lib):

    .SUBCKT LMG1210 HB HO PWM_LI HS_0 HS_1 HS_2 HS_3 HS_DAP LS_DAP VIN LO DHL DLH VCC VSS_0 VSS_1 EN_HI NC_0 NC_1 NC_1 NC_2 BST
    $CDNENCSTART
    eeee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87ca9dcc8a6880bec401
    d49621ec8e49fcf0dc1f5b10413b8dc7dbe86c1f70c2d0d35c78620980dad895ec3bbd50ccba185dcefba7cc35a5f871470fa9a71ef2387b9cf6c368bdb61
    b0052325a1f7e54d09b5199b512d985cdbe86c1f70c2d0d35c78620980dad895ec3bbd50ccba185dcefba7cc35a5f871470fa9a71ef2387b9cf6c3a968bdba61…

    (笑声)

    仿真模型通常如下所示:

    .subckt LMG1205 HI LI HB HOH HS_0 HS_1 VDD_0 VDD_1 LOL VSS

    RVdd1 VDD VDD_1 1m
    RVdd0 VDD VDD_0 1m
    RHSS0 HS HS_0 1m
    RHSS1 HS HS_1 1m

    (笑声)

    我们需要尽快为 LMG1210使用有效的仿真模型。

    希望很快能收到您的回复。

    此致

    Michal Stopka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    将 PSpice 模型上传到 LTSpice 时可能会遇到困难。 为了使模型正常工作、您可能需要对模型进行一些细微的更改。 此外、Analog Devices 拥有 LTSPICE、由于 LTSpice EULA 的原因、TI 不允许支持 LTSpice。 此 E2E 主题更详细地介绍了: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/546520/ltspice-iv

    对于工作仿真模型、 该用户大概有一个工作仿真文件。 但是、请小心处理互联网上的文件。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加洛韦您好!

    我在下载后使用文本编辑器打开了.lib 文件。 通常、.lib 文件使用参数和公式来描述模型的内部函数。

    在.SUBCKT 之后的.lib 文件中、我发现只有一个损坏的代码(大约220行、带有"eee8c5c7a2bc4b01f045f3036786"。

    您是否可以再次检查该模型。

    此致、

    Michal Stopka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    您是否正在使用该驱动程序的加密版本? 如果要将文件加载到 LTSpice 中、请确保使用的是 LMG1210驱动程序的未加密版本。

    此致、
    Edthan Galloway