This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:使用一个带有悬空接地的 TPS70950模型进行 LTSPICE 仿真

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188545/tps709-ltspice-simulation-with-a-model-of-tps70950-with-floating-ground

器件型号:TPS709

您好!

我使用  TI 提供的 TPS70950的 PSpice 模型使用 LTSPICE 运行了仿真。

我想使用这个具有浮动接地的稳压器、所以我使用方波电压源作为接地。

原理图如下。

通过仿真、输出电压 Vout 约为接地电压反向。

当改变输入电压时、此输出电压不会改变。

当接地端连接到恒定0V 电源时、输出电压为5V、如下图所示。 因此、当接地端不浮动时、它工作良好。

当我使用 LT1086-5作为具有浮动接地的稳压器时、它的工作情况如下。  

我想知道 TPS70950是否可用于具有浮动接地的应用。

如果我的原理图中有任何错误、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    TPS709可与一个悬空 GND 搭配使用。  例如、为高侧栅极驱动器供电时、这种类型的应用非常常见。  很遗憾、由于 LTSpice 许可证、我们无法帮助您排除 LTSpice 仿真故障。  您可以使用 Cadence for TI 而不是 LTSpice 来对此进行仿真、如果遇到任何问题、请告知我们。  但是、要回答您的问题、TPS709的工作方式应该与您已经完成的工作方式一样。  LDO 电路恰好位于直流方波之上、这种类型的东西在工业中很常见。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢你的建议。

    我安装了 PSpice for TI、并在相同条件下运行仿真。

    但当我在 LTSPICE 中运行仿真时、结果几乎相同。

     仿真中是否有任何错误设置?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daisuke、在进一步审查该模型后、似乎许多节点都在内部连接到 GND。  这可以防止模型按照您在本应用中的预期进行仿真、但这纯粹是一个模型限制。  如前所述、LDO 将简单地置于方波之上(如高侧栅极驱动器应用)、因此它应在实际应用中工作。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen。

    我计划在 高侧栅极驱动器应用中使用此 LDO、因此您的评论非常有用。

    非常感谢。