This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7EVM-051:评估板的可配置性/功能

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7EVM-051, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190400/tps536c7evm-051-configurability-capabilities-of-evaluation-board

器件型号:TPS536C7EVM-051
主题中讨论的其他器件: TPS536C7

尊敬的团队:

我希望购买 TPS536C7EVM-051来为一些严苛的负载供电。 在执行此操作之前、我想与您一起检查电路板的一些功能:

  • 是否可以将输出设置为  TPS536C7的完全0.25-5.5V 能力? 我签入了 FUSION GUI、但 VOUT_COMMAND 似乎限制为 3.739V。 连接电路板后、是否可以修改该参数?
  • 通过对整个输出电压范围进行数字内部调整、可以使环路保持稳定吗?
  • 此特定评估板上是否存在已知的开关速度限制? 我们希望尝试并优化此设置、以实现最快的输出带宽。 效率目前并不是一个大问题。
  • 此电路板的冷却解决方案是否广为人知? 本手册提到指出一个风扇、以保持低于建议的最高115C。 对于我们的扩展测试、这似乎不是一个舒适的工作温度。 TI 是否试用过其他冷却解决方案?
  • 该特定电路板是否有最大输入电流? 在更高的输出电压下、这可能是一个限制?
  • 我应该购买 USB 转 GPIO V1或 V2适配器吗? 我在其他论坛帖子中看到、两个 USB 适配器支持的软件不同

感谢您关注此事。

此致、
Thijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thijs、

    1、是的、输出可设置为0.25V 至5.5V 的全部功能。您必须先将 Vout 比例环路设置为0.5、然后在将 Vout 最大值更改为5.5V 之前写入硬件、然后将 Vout 命令设置为所需的电压。 但是、控制器只能读取高达3.7V 的电压。因此、如果您希望使用大于3.7V 的电压、则需要更改反馈环路电阻器以降低读取到控制器的电压。 建议的方法是将 R17更改为500欧姆、并在 J1和 J2之间添加500欧姆电阻器。  

    2.是的。  

    3、是的、TPS536C7的数据表指出、每相的开关频率范围为300kHz 至2000kHz。  

    4.用户指南规定,在高负载(>300A)下运行时可能需要风扇。 将气流对准 IC 是保持器件冷却并防止过热的好方法。  

    最大输入电流为100A。OCP 和 OCF 可置于128A  

    6. TPS536C7可以使用 USB 转 GPIO V1、也可以使用 Fusion Digital Designer 7.7.1版。

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    谢谢、这一点非常明确。 我还不能完全理解的是用于覆盖此输出电压范围的组件。 BOM 中列出了输出端100uF/220uF 的大型陶瓷电容器、其额定电压为4V。   直接位于智能功率级输出端的聚合物电容器列为2.5V 额定电压。 这似乎是 TPS536C7实施的硬件限制。 我是否需要进一步修改电路板? 我是否遗漏了什么?

    至于冷却、我猜我不仅需要冷却 TPS536C7、还需要冷却每个相位的半桥?

    然后、我将仅使用 GPIO V1适配器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thijs、  

    EVM 旨在能够测试组件。 关于输出电容器、有一系列可接受的电容器值/额定值不会对输出产生太大的影响。 在这种情况下、除了添加电阻分压器以读取高于3.7V 的电压外、无需进一步修改电路板。是的、这也不是一个坏主意。  

    最棒的  
    Ryan