主题中讨论的其他器件: TPS536C7
尊敬的团队:
我希望购买 TPS536C7EVM-051来为一些严苛的负载供电。 在执行此操作之前、我想与您一起检查电路板的一些功能:
- 是否可以将输出设置为 TPS536C7的完全0.25-5.5V 能力? 我签入了 FUSION GUI、但 VOUT_COMMAND 似乎限制为 3.739V。 连接电路板后、是否可以修改该参数?
- 通过对整个输出电压范围进行数字内部调整、可以使环路保持稳定吗?
- 此特定评估板上是否存在已知的开关速度限制? 我们希望尝试并优化此设置、以实现最快的输出带宽。 效率目前并不是一个大问题。
- 此电路板的冷却解决方案是否广为人知? 本手册提到指出一个风扇、以保持低于建议的最高115C。 对于我们的扩展测试、这似乎不是一个舒适的工作温度。 TI 是否试用过其他冷却解决方案?
- 该特定电路板是否有最大输入电流? 在更高的输出电压下、这可能是一个限制?
- 我应该购买 USB 转 GPIO V1或 V2适配器吗? 我在其他论坛帖子中看到、两个 USB 适配器支持的软件不同
感谢您关注此事。
此致、
Thijs