This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061-Q1:补偿环路方程说明

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190289/tps54061-q1-clarifications-about-compensation-loop-equations

器件型号:TPS54061-Q1

您好、专家、

我们需要您的帮助来澄清数据表。  

在数据表的"8.2.1.2.8闭合环路"部分中、您能否澄清 RC 和 R4代表什么? 我对符号有点困惑。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为 RC 和 R4是相同的。  与 Ccomp 串联的 Rcomp。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你确定吗?  

    因此、如果 RC=R4=Rcomp、则意味着以下等式25:



    C6=Co、这是 Cloe=Cout? 我不确定... 如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉造成混淆。  RC 是输出电容器的 ESR。

    R4是与补偿电容器串联的补偿电阻器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。

    您能否确认"p"是极点?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    公式19中的 p 将是 π

    谢谢