This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:DESAT 保护

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189711/ucc21750-desat-protection

器件型号:UCC21750

您好!

我在 e2e.ti.com 论坛上看到了以下 DESAT 保护链接。

[常见问题解答] UCC21750:如何在 UCC217xx 和 ISO5x5x 中增加 DESAT 充电电流以缩短短路检测时间? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

a 以上链接中 MATLAB 解决方案的末尾、方程式8如下所示-

这里、对数的基础是什么? 是以 e 为底的自然对数还是 以10为底的通用对数?

此致、

Abhishek D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您关注 UCC21750

    它 在 E 号基地的自然日志

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    我们将使用 UCC21750-Q1驱动器实现 DSAT 保护、如下所示-

      

    在这里、OUTH 引脚连接到连接到 R123和 C82的电阻器 R121和 DESAT 引脚。 C82是消隐电容器、为了防止误触发、选择了1000pF 的消隐电容值。 D6是额定电压为1000V 的超快速二极管、连接到 MOSFET 全桥的漏极、并在 MOSFET 漏极处阻断700V 电压。

    此配置旨在有效实现以下链接中所述的 DESAT 保护-

    [常见问题解答] UCC21750:如何在 UCC217xx 和 ISO5x5x 中增加 DESAT 充电电流以缩短短路检测时间? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    使用此配置、是否会出现任何问题? 是否有进一步改进的建议、或者这就足够了?

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    Sasi 目前不在办公室、但将在下一个工作日内解决您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的支持。

    您好、Abhishek、

    总的来说、它看起来不错。 您能否分享您想要实现的系统电压、DESAT 消隐时间以及您想要检测的漏极阈值电压。  

    我相信 您 在选择组件时已经考虑了所有这些因素。

    如果您不愿意在开放论坛中分享详细信息、我们可以继续电子邮件主题中的对话并关闭此 TT。 我将向您发送我的电子邮件

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    感谢您的确认。

    发送给您的邮件。

    此致、

    Abhishek