This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3691:为 LM3691使能引脚添加延迟

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190609/lm3691-adding-delay-to-lm3691-enable-pin

器件型号:LM3691

您好!

对于我的其中一个项目、我在 LM3691稳压器之后使用3.3的负载开关来逐步降低至1.8V。 由于上升时间更长、由于使能端连接到稳压器的 Vin、因此输出端1.8V 后将生成完整的3.3V 电压、一旦负载开关通过1.8V 和某些 mV 电压、1.8V 电压将生成相应模块并为其供电、

因此、我想在稳压器的使能引脚处添加一个延迟电路、

您能不能建议使用任何电路、以便我可以添加延迟来生成1.8V 电压、从而使负载开关准备就绪、3.3V 电压可完全正常工作。

一些启动延迟想法

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kavitha、

    您可以尝试在3.3V 电源轨和 LM3691的 EN 输入之间添加简单的 RC 延迟。 R 和 C 的值应根据所需的延迟量进行调整。

    此致、

    瓦伦