请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3691 您好!
对于我的其中一个项目、我在 LM3691稳压器之后使用3.3的负载开关来逐步降低至1.8V。 由于上升时间更长、由于使能端连接到稳压器的 Vin、因此输出端1.8V 后将生成完整的3.3V 电压、一旦负载开关通过1.8V 和某些 mV 电压、1.8V 电压将生成相应模块并为其供电、
因此、我想在稳压器的使能引脚处添加一个延迟电路、
您能不能建议使用任何电路、以便我可以添加延迟来生成1.8V 电压、从而使负载开关准备就绪、3.3V 电压可完全正常工作。
一些启动延迟想法
此致