This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:补偿电路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190033/lm5143-compensation-circuit

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件:LM5141

大家好、团队成员

我们正在其中一个项目中使用 LM5141。 我们在输出端有铝电解电容器。 40°C 时的电容器 ESR 为700m Ω、而25°C 时为20m Ω。 降压转换器在-40°C 时存在稳定性问题、因此通过更改补偿电路、我们可以解决该问题。

现有补偿组件为5.11K、CC1 - 10nF、CC2 - 2.2nF。 。

新的补偿元件为332Ohm、CC1-10nF、CC2-2.2nF。

使用新电阻器时、穿越频率为10kHz、25°C 时的相位裕度为47度、ESR 为20m Ω

使用新电阻器时、穿越频率为250kHz、相位裕度为23deg、温度为-40°C、ESR 为700m Ω。

除非我们具有聚合物混合物、否则我们无法满足 ESR 值的两个极端值。  

那么、对于铝电解电容器、我们需要知道这种交叉频率增加的影响是什么?

此致

rathesesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raheesh  

    请使用快速入门计算器查找最佳补偿组件值 https://www.ti.com/lit/zip/SNVC229 

    此外、您还可以通过填充与铝电容器并联的陶瓷输出电容器来降低 ESR 变化的影响。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 EricLee 的回答。 但我需要知道、如果交叉频率从10kHz 更改为250kHz、会产生什么影响。 根据数据表、建议交叉频率约为开关频率的1/10

    此致

    Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Raheesh

    通常、负载瞬态性能受穿越频率的影响。 较低的穿越频率会在负载暂态期间产生较大的输出纹波。

    如果交叉频率太接近开关频率。 不可能保持足够的相补角和增益裕量。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    那么、实现这一目标的最佳方法是什么? 因此,如果开关频率为400kHz,我们是否需要在400kHz 时测量电解电容器和陶瓷电容器的 ESR,然后并联计算有效 ESR? 或任何其他频率?

    Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Raheesh

    通常、客户将陶瓷电容器与高 ESR 电容器并联、或选择具有较低 ESR 的电容器。  

    -李家祥