This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压 SMPS

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185821/buck-boost-smps

主题中讨论的其他器件:LM5177LM5176

您好!

我需要符合汽车标准的 SMPS 设计。 我在 TI 站点上找不到合适的控制器。 使用 LM5175QPWPRQ1 IC 时、该设计通过 WEBENC 显示、但它具有四个开关元件。 我希望这会增加产品成本并导致 EMI 问题。 我在下面列出了项目要求;

-18VDC-36VDC 输入电压范围  (这可能更像是1VDC-50VDC。 标称18VDC-36VDC。)

-24VDC 输出电压

- 10A 输出电流

-240W 输出功率

本项目中可使用的 SMPS 拓扑是 SEPIC 和降压-升压拓扑。

TI 中是否有可以低成本设计的控制或集成控制?

如何进行设计? 我可以看到参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozkan、

    考虑到24V/10A 输出、 降压/升压转换器是更好的解决方案。 您可以在应用中考虑使用 LM5176或 LM5177。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冯智、

    感谢您的反馈。 TI 报告说、LM5177目前是新推出的、仅应用作原型和实验。  对于 LM5176的24V/10A 设计、您可以推荐使用电路图和计算工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozkan、

    请 查找 LM5176产品页面 :LM5176、您可以在"设计和开发"中找到大量设计资源、包括 EVM、电子表格、参考设计等。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 LM5176进行隔离式设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozkan、

    不能、您无法使用 LM5176进行隔离式设计、至少需要付出相当多的努力才能在外部添加隔离(例如使用隔离式栅极驱动器...)。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozkan、

    在过去9天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan