This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:SM72445输入电压和电流调节

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187924/sm72445-sm72445-input-voltage-and-current-scaling

器件型号:SM72445

尊敬的专家:

我想知道、如果我们在 Avin 上放置不同的电阻分压器调节、SM72445将如何知道确切的输入电压? 它以 A0缩放(Vout)为基准吗?
因为对于输出电压和电流、我理解、因为 Vout 和 Iout 与 A0和 A4引脚电压进行比较、所以在这些情况下有一个基准。

我的意思是它必须知道,因为它必须知道用于 MPPT 算法的 Pin =Vin*Vout。 此外、该问题也适用于 Iin (输入电流)。

谢谢、此致、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    正确的方法是将 Avin 输入的电压电平与 A0输入上设置的电压进行比较。
    Avin 上的电阻分压器会影响捕获的输入电压。

    通常、该电阻器是固定的、在运行期间不会改变。

    对于 AIIN 和外部电流感应电路、必须提供与测量电流成比例的电压信号。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的快速回答!

    好的、因此输入和输出电压全部以 A0为基准(从0到 AVDD、通常为5V)。

    对于输入电流、我了解我必须将电流转换为电压并将其提供给 AIIN。 因此我想该算法的工作方式是将 Avin*AIIN 电压相乘(实际上它是 P=Vin*Iin) 当该产品不断增长时、它会提高降压或升压开关的占空比、用户必须知道什么 AIIN 电压意味着什么电流电平、SM72445不必知道这一点。 我们只需确保它们介于0和 AVDD 之间。

    此致、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    是的、这是正确的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    在过去10天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan