This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122升压应用

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187947/lm5122-lm5122-boost-application

器件型号:LM5122

1、上述电路能否在输出功率为1KW 的48V 至90V 环境下实现? 电流。支持30A μ A

2、我们需要设计一个用于太阳能电池充电的升压电源模块、该模块需要从48V 升压到90V、电流约为30A、功率为1KW,是否有任何其他参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    感谢您使用 E2E 论坛。

    当目标输出功率为1kW 时、您需要采用 多相设计。

    以下参考设计可能是一个良好的起点:

    https://www.ti.com/tool/PMP6712

    https://www.ti.com/tool/PMP21943

    https://www.ti.com/tool/PMP7969

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    在过去10天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan