This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:针对5节锂电池组建议的高功率 USB-C 电源路径充电 IC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, BQ25730, TPS25750, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186578/usb-pd-chg-evm-01-high-power-usb-c-power-path-charging-ic-for-5s-lion-battery-pack-suggestion

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件: BQ25730TPS25750LM5155LM5156

尊敬的 TI 专家:

我正在设计一个由5到6节锂18650电池(每节18-21.6v 2600mah)供电的器件。 我正在研究使用 USB-C 接口(20V 5A 100W)为负载供电以及为电池充电。 我找到了 TI 的这个评估板 USB-PD-CHG-EVM-01。 这似乎是我所需要的、但最多只支持4节电池。 您是否有支持更高电池节数的更新设计? 如果没有、建议使用任何直流/直流升压转换器将输出负载电压升压至54V?

有关我的设计的一些规格:

  • 最大输出功率100W
  • 最大输入功率100W
  • 电池:5-6s  Lion 18650电池(18-21.6v 2600mah 每节电池)
  • 电源路径、用于在使用时充电
  • USB-C 充电器:100W 20V 5A
  • 电池可以在没有插入 USB-C 充电器的情况下为系统供电(这是 OTG 功能吗? 如果我错了、请更正我。)

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    遗憾的是、我们没有这样的参考设计。  我们有一个具有外部 FET 的5节降压/升压充电控制器 BQ25730。  理论上、固件可以写入来控制 BQ25730。  然后、BQ25730可以在正向/充电模式下为5节电池充电、或者在 OTG/反向模式下运行时为其输入引脚(USB-C 端口)供电。  TPS25750团队必须在固件方面提供帮助。   

    我不熟悉升压转换器产品系列、因此我要将此主题介绍给该团队。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果您考虑将21.6V 升压到54V/100W、则可以考虑使用 LM5155/LM5156。

    如果您有进一步的请求、请随时联系我们。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在过去14天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan