This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:-12V 关断时的输入负电压

Guru**** 2521030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177581/mc34063a-negative-voltage-at-input-when--12v-turn-off

部件号:MC34063A

你(们)好  

  我的客户设计了 MC34063、用于+12V 输入应用的-12V 输出。 现在、我们可以看到、当+12V 输入断电时、Vin 的负电压大约为-0.7V。  

是否知道为什么在 Vin 侧施加负电压、电流路径在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    由于 ESD 结构通常连接到 VIN 和 GND、因此有可能在某个地方有一个 ESD 结构导致 VIN 上出现此电压。 因此、我需要检查内部电路。 这将需要一些时间。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

      谢谢、如果有任何发现、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    是的、请在下周结束前告诉我。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigte、

      我是否知道要分享的任何发现? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    很抱歉、这将比预期的时间更长、因为这是一个我们需要挖掘详细信息的旧器件。 但如前所述、移除 VIN 后、可能会连接一些 ESD 结构。 您能否提及客户在 VOUT 放电前输入端的-0.7V 电压有什么问题?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

      板载负载开关将外部 FET 用作 LS、用于在不同省电模式下更改不同的电源轨源。 当输入电压为-0.7V 时、该-0.7V 会使一些 FET 导通、并由于逻辑错误而损坏。 客户想知道泄漏路径的原因和可能的原因。 如果删除34063、-0.7V 消失。 仍然是您的支持人员、以找到可能的原因。   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    由于假期、答案将被延迟。  

    此致、  

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您是否曾尝试用其他低泄漏二极管替代 PD590?

    正如我看到的、它具有高泄漏电流。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ji、

      不要更换二极管。 由于这是-12V 设计、客户将系统 GND 和-12V 关断时的关系进行了如下比较。  

    从电路和波形中、我们能否解释断电时12Vin 如何变为-0.7V? 或任何电流路径在内部通过 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我不确定 IC 内部是否存在任何泄漏路径。 但二极管 具有高泄漏电流、请尝试以 低泄漏来更改二极管。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ji、

      您能否展示从二极管到 Vin 的可能泄漏路径? 因为这是-12V 设计、所以客户在系统断电期间发现12V 输入侧存在负电压。 二极管仅连接到 IC SW 引脚和电感器。 如果我们可以解释电流路径、就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    这可能是由从输出电容器到输入电容器的泄漏电流引起的。 但我还无法确定路径。

    是否可以删除  PD590以查看它是否有用?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    在过去16天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan