This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:当 Ta =-40C 时、LM51561无法直接满负载。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185023/lm51561-lm51561-can-not-full-load-directly-when-ta--40c

器件型号:LM51561

大家好、

我的客户的测试条件如下所示。 当 Ta-40C 时、LM51561无法直接满负载。

如果先设置0.5A、然后加载到1.7A、则可以正常工作。 它意味着2级负载。 如果温度设置为-10C、则函数将正常。

那么、是否可能还有其他问题?  原理图

VIN=12V

Vo = 57V

IO=1.7A

电室 设置=-40Ce2e.ti.com/.../123.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我想它是由启动时的断续保护引起的。 您可以尝试增加软启动时间来解决问题。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在过去18天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan