This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:原理图审阅

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184870/lm5020-schematic-review

器件型号:LM5020

您好专家、

客户使用 LM5020MM-1/NOPB、但请参阅 D5损坏。 请您帮助回顾电路并告诉我们可能的原因以及如何澄清问题吗?  

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您是否测量了 D5的电压应力?

    您将哪种类型的二极管用于 D5?

    请尝试 使用 ES1D 等超快恢复二极管。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    测得的 Vcc 为13.06V。 V (D5)为13.13V。  

    D5的类型是 肖特基二极管、PN 为 CDBW46-G使用 肖特基二极管是否存在任何问题?

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    这是大规模生产中的单一故障、还是 D5会损坏每个电路板?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冯智、

    它只是大规模生产中的单个故障。 您是否会澄清是否需要 使用 超快速恢复二极管以及原因?  

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    您可以使用肖特基二极管。如果您使用慢速二极管、我很担心。

    我看不到二极管的任何问题。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    在过去17天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan