This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:LM51561DSSR 组件选择‑

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185322/lm51561-lm51561dssr-component-selection

器件型号:LM51561

在 LM51561DSSR 设计中使用 Webench、我设置了11Vin - 29Vin、33Vout @ 6 Aout 的 I/O 参数。 µΩ 我选择哪种优化、我最终都会指定一些"理想"组件、例如 M1作为500V、100A idealFET、Coutx 作为100nF、66Vdc、1 μ F ESR 电容器。 此外、负载瞬态仿真在过冲严重的情况下处于阻尼状态。 我要从这个中推断什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您可以尝试 使用"LM5155/56升压控制器快速入门计算器(修订版 B)"电子表格 作为起点、您可以自行选择组件值。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在过去18天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan