请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51501-Q1 关于 LM51501直流/直流控制器、我有以下问题:
数据表的第11页中说明了以下内容:
“的宽输入范围
器件涵盖汽车负载突降瞬态。”
根据 ISO 16750-2:2010 (E)、在24V 系统中、负载突降可能在151V/1 Ω 至202V/8 Ω 之间、而在12V 系统中、负载突降可能在79V/.5 Ω 至101/4 Ω 之间。
LM51501是否能够承受这些水平?