This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51501-Q1:LM51501-Q1

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184392/lm51501-q1-lm51501-q1

器件型号:LM51501-Q1

关于 LM51501直流/直流控制器、我有以下问题:

 

数据表的第11页中说明了以下内容:

 

“的宽输入范围
器件涵盖汽车负载突降瞬态。”

 

根据 ISO 16750-2:2010 (E)、在24V 系统中、负载突降可能在151V/1 Ω 至202V/8 Ω 之间、而在12V 系统中、负载突降可能在79V/.5 Ω 至101/4 Ω 之间。

 

LM51501是否能够承受这些水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    如果没有外部电路、LM51501无法承受这些电平。

    需要更多电路来处理负载潮湿瞬态、例如、T.TVS。  在瞬态期间必须满足7.1绝对最大额定值。

    此致

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    在过去22天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan