This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183764/lm5176-lm5176

器件型号:LM5176

我们使用 LM5176 IC 为 TAS5768功率放大器供电。 我们进行了此设计、以便能够在15、3V 输出电平下运行。

我们的输入电压范围可能为11至14伏和24至27伏、不需要的电平可能为7-7.5V。 因此、我们必须采用 LM5176的放大器设计

处理 上述所有输入源情况。  

11至14伏和24至27伏输入源正常。 它按预期工作。 我可以在15.3V 输出下消耗超过5A 的电流。 但是、使用7V-7.5V 输入电源时、在输出电压为15、3V 时、连续电流消耗不超过1.9A。 我预计在7V 输入时也会获得至少4A/5A 的电流。

是我们的设计。 它有什么问题? 等待您的建议(如果有)。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burhan、

    它似乎在低输入电压下触发 OCP。   您是否在7V 输入时观察到一些波形(电感器电流等)?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burhan、

    在过去的24天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan