This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:未使用的 INB (-)和 OUTB

Guru**** 2867900 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189393/tps3700-unused-inb---and-outb

器件型号:TPS3700

大家好、  

 如果未使用 TPS3700的 INB (-)引脚、应如何设置 INB 和 OUTB 引脚?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    您可以将 INB 接地并使 OUTB 保持浮动或上拉至 Vcc。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masound-San、

    感谢您的回答。


    以下 tPHL 和 tPLH 仅为标称值。

    请告诉我最小值和最大值。

    µs 还介绍了[(2)在上电期间、VDD 必须在450 μ s (最大值)内超过1.8V、然后输出才处于正确状态。] 数据表中。

    我知道这是红线时间、但它是正确的吗?


    450us 的启动延迟是否表示输出达到正确逻辑状态所需的时间?
    在这个图表中、我了解 OUTA 的初始逻辑是低电平、因为 INA+是低电平。

    启动延迟的最小值是多少?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    对于 tPHL 和 tPLH 最小值和最大值、我们无法定义 DoC 值、因为这些值受电路板配置、寄生效应和 RC 的影响。  在大多数应用中、这些值不会偏离标称值。

     此外、启动延迟的最小值由您的电路板 Vdd 压摆率决定、因此我们也无法定义该值。 我建议至少考虑150us 启动延迟或450us、以实现更可靠的设计。

    Jesse