This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:IEC61000-4-5浪涌抗扰度

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3301, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190403/tps2660-iec61000-4-5-surge-immunity

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TVS3301

您好!

我有一个具有以下要求的设计:

  • 输入电压= 24VDC 标称值、33V 最大值  
  • 输入端的反向偏置不会造成损坏
  • 符合 IEC61000-4-5 2类标准

最初、我们计划使用 TVS3301 + TPS26400来提供浪涌、反向偏置和过流保护。 但是、我们被告知、我们的输入将接受500V/ 2欧姆 IEC61000-4-5测试、而不是1KV/42欧姆测试。 因此、我认为 TVS3301还不够、因为它仅支持1KV/ 42欧姆。  

我考虑改用 TVS、3.0SMCJ33CA 似乎是合适的。 该二极管具有33V 关断电压、但 钳位电压约为68.9V。 我可以将负载开关从 TPS26400更新为 TPS26600以获得更高的输入电压、但绝对最大值仅为62V。 因此、它不够高。 如果忽略最大33V 的要求、可以使用  3.0SMCJ28CA、现在的关断电压为59V、这是可以接受的。 但是、我被告知无法放松33V 要求、我也担心 SLVA930中讨论的一些问题。

我的问题是、TI 是否有适合这种情况的建议或参考设计。 此外、我可以并联 TVS3301吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持!

    TPS2660可承受70V/10ms 的电压、因此 3.0SMCJ33CA 足以与 TPS2660配合使用。

    为了获得更大的裕度、您可以考虑 使用最小击穿电压为33.3V 的3.0SMCJ30CA

    此致、

    Rakesh