Other Parts Discussed in Thread: TVS3301, TPS2660
主题中讨论的其他器件:TVS3301、
您好!
我有一个具有以下要求的设计:
- 输入电压= 24VDC 标称值、33V 最大值
- 输入端的反向偏置不会造成损坏
- 符合 IEC61000-4-5 2类标准
最初、我们计划使用 TVS3301 + TPS26400来提供浪涌、反向偏置和过流保护。 但是、我们被告知、我们的输入将接受500V/ 2欧姆 IEC61000-4-5测试、而不是1KV/42欧姆测试。 因此、我认为 TVS3301还不够、因为它仅支持1KV/ 42欧姆。
我考虑改用 TVS、3.0SMCJ33CA 似乎是合适的。 该二极管具有33V 关断电压、但 钳位电压约为68.9V。 我可以将负载开关从 TPS26400更新为 TPS26600以获得更高的输入电压、但绝对最大值仅为62V。 因此、它不够高。 如果忽略最大33V 的要求、可以使用 3.0SMCJ28CA、现在的关断电压为59V、这是可以接受的。 但是、我被告知无法放松33V 要求、我也担心 SLVA930中讨论的一些问题。
我的问题是、TI 是否有适合这种情况的建议或参考设计。 此外、我可以并联 TVS3301吗?