This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:电路板热关断和热阻条件

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TPS2640EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190504/tps2640-board-condition-of-thermal-shutdown-and-thermal-resistance

器件型号:TPS2640

您好!

我有两个问题。

*1. 根据 TPS2640数据表 P.14、我们可以找到"热关断时间与功率耗散"的图7-25图。  在图7-25中、您能告诉我们电路板配置吗?
根据 TPS2640设计计算器、我可以找到注释"在2层电路板上拍摄、厚度为2oz (0.08mm)、RTN 平面面积为1cm2 (顶部)和4.6cm2 (底部)"。   我认为图7-25图位于图12-1 (布局示例)电路板上、该电路板的2oz。 cupper、RTN 平面尺寸为1cm2 (顶部)和4.6cm2 (底部)。   我的理解是否正确?

*2. 根据 TPS2640数据表 P.6、我们可以找到热性能信息。  此信息是基于1S 板还是2S2P 板?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!  

    图7-25在 TPS2640EVM 上获取图形数据  

    7.4根据  JEDEC 标准、在2S2P 板上获取热性能信息。

    此致

    Rakesh